This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5509A:TMS320VC5509A CCS 版本和目标配置文件

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC5509A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/750114/ccs-tms320vc5509a-tms320vc5509a-ccs-version-and-target-configuration-file

器件型号:TMS320VC5509A

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在尝试使用 TMS320VC5509A。

哪个版本的 CCS 适合该处理器?

我的计算机和 CCS 5.4上有 Ubuntu 16.04、但当我尝试创建目标配置文件时、我在列表中找不到器件 TMS320VC5509A (我看到的是 TMS320C5509A、但没有 TMS320VC5509A)。

那么、哪个版本的 CCS 支持 TMS320VC5509A?

我也尝试过 CCS 6.2、但同样的问题、创建目标配置文件时、我在列表中找不到 TMS320VC5509A。

感谢您的关注。

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paolo、

    "C"配置可与"VC"器件一起使用。

    在 C55x CCSv5支持几乎完全实现的同时、有一个初步决定是通过删除所有 C55x 器件型号上的"V"来合并所有 C55x 器件型号(例如、一些应用手册通过提及 TMS320C5509来反映了这一点)。 这在产品页面上已恢复、但由于许多客户已使用先前的配置、因此决定避免破坏兼容性并导致中断。 这就是您看到"C"版本的原因。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    如下图所示、TI DSP 名称的这一部分是制造技术、不会影响 CCXML 文件。 您可以轻松地选择 TMS320C5509A 而不是 TMS320VC5509A 并生成您的 CCXML 文件。

    此致、
    Hossein 先生