This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28022:更改反汇编窗口的颜色

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748641/ccs-tms320f28022-change-color-of-disassembly-window

器件型号:TMS320F28022

工具/软件:Code Composer Studio

如何在调试时更改反汇编窗口的颜色? 需要黑色背景以及绿色和白色文本。

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    看起来像反汇编视图、内存浏览器不尊重暗色主题设置。 对于内存浏览器、您可以手动设置所需的某些项目。 遗憾的是、对于"Disassembly"视图、这种情况似乎不是这样。

    我在此处找到了此错误报告:
    bugs.eclipse.org/.../show_bug.cgi

    报告是从两年前开始的,迄今尚未在 CDT/Eclipse 中讨论,因此我担心它只是要坐下来。

    我们的基于 html 的视图(Resource Explorer...)存在类似的问题 但我们正在为此制定一个解决方案。

    我们针对 CCS 提交了一个错误、以查看这是否是我们可以帮助 Eclipse /CFT 的结果、但我需要诚实地说、这种情况不太可能发生。 CCSIDE-2952


    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John:

    我认为它是一个低优先级。 也许另一个错误报告会有所帮助。 谢谢您的帮助。

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    请注意、我已将您的帖子标记为 TI 认为已解决。 这不是因为我们有修复程序、而是因为我们已提交错误报告、并且我已将其与此线程关联。 错误条目本身仍处于打开状态。

    此致、
    John