This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:使用霍尔传感器接头、错误#10099-D:

Guru**** 2534280 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748677/ccs-tms320f28069m-using-hall-sensor-header-error-10099-d

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用霍尔传感器来查找电机转子角度。 我在 motorware 中看到了 proj_lab11e。

我有一些问题。

1) 1) gMotorVars.Flag_Run_Identify 为 true 后、电机旋转。 在 proj_lab11e 中、查找电机转子角度的代码是什么?

2) 2)我知道霍尔传感器可以在 proj_lab11e 中找到电机转子角度。 但我认为 FAST 能够在 proj_lab11e 中找到电机转子角度。

哪一个是正确的?

3) 3)我在 my_main.c 中添加了以下代码(my-main.c 是我们团队制作的[基于 proj_lab12a])

HALLBLDC_Handle hallBldcHandle;

HALLBLDC_Obj 霍尔;

从那时起、存在以下问题

错误1.

说明资源路径位置类型
#10010 null:链接期间遇到错误;"my-main.out"未构建 my-main C/C++问题

错误2.

10099号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lee、

    这是美国的感恩节周。 大多数 TI 工程师都在度假。 请预期延迟回复。

    实际上、我希望下周早些时候 TI 能回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)请检查 mainISR。 在这里、您将看到使用此行从估算器检索角度
    Angle_est_pu = EST_getAngle_pu (estHandle);

    2) 2)实验11e 的重点是将角度生成从使用霍尔传感器的反馈转换为使用无传感器反馈并使用 FAST 生成角度。 因此、在某种程度上、角度是从霍尔传感器获取的。 对于设置为高于阈值的其他部分、角度可从 FAST 估算器获取

    3) 3)我认为您的包含路径存在问题。 请查看实验11e 中的包含路径、然后在该路径之后对项目进行建模以获得最佳结果

    肖恩