This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220和 I2C

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748988/ccs-cc3220sf-launchxl-cc3220-andd-i2c

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 I2C 将电容式触控传感器与 cc3220sf wifi 评估板集成。 从器件的地址为0x44。 我没有从传感器返回任何响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prajeeth、
    您的传感器板是什么? 请提供器件型号?
    您是如何编写代码的?

    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hosein、  

    谢谢。 我正在使用 azoteq iqs213a 传感器、我尝试通过更改地址来使用 CCS 示例(i2ctemp006)中的 i2c 温度测量示例。 由于我完全不熟悉 cc3220、我甚至不知道怎么开始编写代码、有点卡在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚复制并粘贴了 i2ctmp006.c 的一部分、以便让您注意 I2C 比特率。

    /*创建 I2C 以供使用*/
    I2C_Params_init (&i2cParams);
    i2cParams.bitrate = I2C_400kHz;
    I2C = I2C_open (Board_I2C_TMP、&i2cParams);
    if (i2c == NULL){
    Display_printf (display、0、0、"Error Initializing I2C\n");
    while (1);
    }
    否则{
    display_printf (display、0、0、"I2C initialized!\n"\});
    } 

    您是否确定传感器模块的 I2C 比特率 与您正在使用的 CC3220 Launchpad 的 I2C 比特率匹配?

    我的第一个猜测是 CC3220 Launchpad 和传感器模块的 I2C 参数不匹配。

    另一方面、请注意、如果要将 TMP006_ADDR 的地址  从0x41更改为0x44、则应从头文件中更改它、因为如果存在#ifndef、它会首先检查头文件、然后查找以下命令。

    这些是我的主要建议。 如果 它不起作用、那么我们会考虑进一步的问题。

    此致、
    Hossein 先生