This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件

Guru**** 2535360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747859/ccs-launchxl-cc1352r1-error-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap-reset-the-device

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用 CCS 时遇到问题。

我正在调试 rfPacketTx 示例.并且发生了如下错误.

我 认为这是由于存储器映射被阻止  

当我将我的 cc1352午餐板连接到某个传感器芯片后、此调试错误再次出现   

如何成功调试示例代码而不会出现错误?  

该代码是实际发生的错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本论坛使用的语言是英语。

    如果您在调试时遇到此错误、则听起来 USB 连接很差、电缆本身或电缆与 PC/板之间的连接都很差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢评论:)
    当我执行源代码时、问题发生。 编译成功完成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否始终在代码中的同一位置获得此错误? JTAG 错误表示连接不良。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    예,항상……

    无法连接 DAP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否始终在代码中的同一位置获得此错误? JTAG 错误表示连接不良。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论:)我发现芯片组一开始就出现故障