This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28022:更新视图贡献

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/748642/ccs-tms320f28022-updating-view-contributations

器件型号:TMS320F28022

工具/软件:Code Composer Studio

Win7 32位、CCS V8、F28022。

这是 CCS6中的一个问题、我看到它仍然在 CCS8中。

因此、添加了一组新功能、但不修复错误。 嗯、听起来很像 Ubuntu。

这个小窗口在一段时间内开始弹出一次、在它停止前经过大约20-30次迭代。 有时它永远不会停止、我必须退出 CCS 并重新启动。

真的,一个皮塔。

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们从未能够再现这一个。 多年来,有几份关于论坛的报告。 对于大多数用户来说、它是独立的。 其他人表示、在重新安装后会发现它(我不建议您这么做)。

    是否可以附加工作区日志? 如果您在工作区内查看.metadata 文件夹、其中可能有一些.log 文件。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    感谢您能再接再用。

    下次出现时、我将收集日志文件并查看是否有任何专有信息、并尽最大努力发布该信息。

    我注意到、当计算机繁忙且正在进行大量工作时、问题会不断增加。 (Firefox 正在运行、Adobe PDF 阅读器等)

    我的 MOBO 以4GB RAM 进行最大容量测试(当然减去 Windows 和视频驱动程序所需的所有内容)。 任务管理器、报告2.8 GB 可用容量。

    如果我退出 Firefox,问题很少出现,尽管我在没有 Firefox 的情况下看到过它一次。 我知道 Firefox 完全是内存占用。

    此外,如果我运行的是虚拟机,则问题会更频繁地发生。

    我觉得当内存不足时、Windows 可能会将内容交换到页面文件、这可能会使 CCS 减慢到它决定在"重新喷漆"其他窗口花费太长时间时弹出此警告的程度。

    当然、弹出该警告的行为会进一步降低 CCS 的速度。

    我想成为 Eclipse 的执行者、但我还有另一条路要走。

    标记。