This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:我需要下载用于 CCSv3.3的 F28xx 片上闪存编程器插件

Guru**** 2531230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747571/ccs-tms320f2812-i-need-to-download-f28xx-on-chip-flash-programmer-plugin-for-ccsv3-3

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我在这里找到了一个有希望的链接

http://www.ti.com/tool/c28xccsflashplugin

它将我带到这里

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCS_3.x_Updates  

但那里唯一的闪存插件是 F2803  

请帮我找到 F2812。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有趣的是、基础 CCSv3.3应提供 F2812支持。 上一页中提到的其他插件是在 CCSv3.3发布后添加的。

    您是否有菜单 Tools => F28xx 片上闪存编程器?

    请查看以下文档的第10页:
    e2e.ti.com/.../Flash-Programming-F2812.pdf

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这就是问题所在。 我连接到目标、菜单项不在此处。 同一目标在其他使用 CCSv3.3的计算机上闪烁正常。 设置也相同:F2812 XDS510USB 仿真器- CPU_0。 奇怪的是、它在 Component Manager、Plugin 中处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有趣。 似乎 DLL 未正确注册。

    我发现下面的线程经过一个分步过程来验证和修复一个非常类似的问题。

    e2e.ti.com/.../202176

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔