This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BEAGLEBN:将有关 BeagleBone Debian?的 clpru 2.1.5更新为最新的2.2

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747632/compiler-beaglebn-update-clpru-2-1-5-to-latest-2-2-on-beaglebone-debian

器件型号:BEAGLEBN

工具/软件:TI C/C++编译器

我使用(最新?)  Ubuntu 桌面上的 clpru 2.2、用于远程开发 ARM/PRU 软件。

现在、我希望能够在 BeagleBone 上编译该项目。

root@unibone:~# uname -a
Linux unibone 4.9.100-bone-RT-R10 #1抢先于 RT 5月18日星期五下午6:12:58 UTC 2018 armv7l GNU/Linux

clpru 只有版本2.1.5:

root@unibone:~# clpru
PRU C/C++编译器                     v2.1.5
工具版权所有(c) 2012-2017德州仪器(TI)公司

clpru 似乎不是"apt-get install"的已知包。

如何更新?

谢谢、

Joerg Hoppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请访问适用于 TI 处理器和微控制器的代码生成工具页面。  深入了解 PRU 编译器的页面时、您最终会看到一个标题为 ARM-A8 Installer for PRU CGT 的链接。   下载并执行该软件包。   

    谢谢、此致、

    乔治