This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:数据变量跟踪。 我只是看到一些值、有时根本看不到任何值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747323/ccs-data-variable-tracing-i-just-see-some-values-and-some-times-none-at-all

主题中讨论的其他器件:CC1350CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

首先、我刚刚使用了 CC1350 Launchpad。 我查看了此页面   。 但是当我执行此页面中的所有操作时,我在数据跟踪图中没有看到任何内容。 然后、我将 CC2650STK 与 CC1350 Launchpad 结合使用。 我在 pdmstream 示例中做了相同的处理 、但我在该项目中做了相同的处理。 当我这么做时,我只看到一些值,有时根本看不到任何值。 我想在本页提供帮助   。

1) 1)能否将 SWO 跟踪与 XDS110 JTAG 仿真器结合使用以使用硬件跟踪分析器?

2) 2) 硬件跟踪分析器是否需要 XDS200 JTAG 仿真器?

3) 3)使用 CC1350 LaunchPad 时、我在硬件跟踪分析器上看不到任何内容吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在 CC1350板上使用 SWO 跟踪、 但我在电路板初始化后插入了 IOCPortConfigureSet API (因此它不会被其他设置覆盖)、并确保在该函数之后初始化硬件跟踪、以防止重新配置主时钟以阻止 SWO 跟踪。 这可能解释了为什么有时正确捕获了迹线、有时是空白的。  

    请按照我遵循的步骤检查下面的短夹。  

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_11_2D00_16_5F00_16h53_5F00_45.mp4

    此外、在跟踪捕获后、可能需要对器件进行完全下电上电(如果器件在上一次运行时处于某种未知状态)。

    我正在使用 CC1350 Launchpad 的内置 XDS110调试探针。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我执行了与您相同的示例、我想使用数据变量跟踪、但我只看到2个值 ın 数据跟踪:详细信息。 我想在我停止项目时看到所有的值。 首先、我想查看 seqNumber 变量、但它不起作用。 然后我创建新的全局 varıable,它起作用了,但 ı 只能在“数据变量跟踪”中看到2个值。
    ı)ı 停止项目时、如何才能看到所有值?
    ı)在数据变量跟踪中可以看到哪个变量的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1350 Launchpad 没有 ETB (嵌入式跟踪缓冲器)。 该缓冲器作为循环缓冲器运行、持续捕获跟踪信息、直到停止。
    1-)ı 停止项目时没有看到所有的值,这就是为什么?