This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:使用 Uniflash 下载二进制文件后、GPIO FET HBridge 会打开、但 CCS 下载时不会打开。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TIDA-00365, SM72295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744827/ccs-tms320f28035-after-downloading-binary-using-uniflash-gpio-fet-hbridge-turns-on-but-not-at-ccs-download

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTIDA-00365SM72295

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

我的一位客户在使用 Uniflash 时遇到问题。

他们几乎完成了项目、并尝试使用 Uniflash 下载二进制文件、但下载时遇到了问题。

如标题所示、他们在开发过程中使用 CCS 进行下载和调试、这是正常现象。
在他们最终确定二进制文件并尝试使用 Uniflash 进行下载后、他们的板在 FET 上烧坏、这意味着 GPIO 同时打开高侧和低侧 FET。 (它们使用 GPIO0~3作为 FET 栅极信号。)

您能否检查一下我的客户是否遇到过任何可能的情形?  

谢谢你。
此致、  
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没收到信息。
    它们使用的是 Uniflash 版本3.4.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧内斯特

    UniFlash 不配置任何 GPIO。 您是否可以将 UniFlash 配置为将器件设置为在程序加载后运行、并由应用程序执行导致该问题?

    我将复制此器件的专家以获得进一步帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧内斯特

    默认情况下、GPIO0-3禁用内部上拉电阻、GPIO0-3引脚用作输入引脚。 因此、它不应烧坏 FET 开关。 很可能、器件应该已经开始运行您的应用程序代码。 您的电路板设置为"引导至闪存"吗?

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决? 我可以关闭此主题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、您好!
    我已经向他们发送了一封电子邮件、以防止他们因以下文章而被烧毁。 但尚未收到客户方面的回复。

    - Uniflash 与 CCS 调试模式没有太大差异。
    但是、请查看以下两个选项、
    -在设置-设置和工具中,不要选中名为“目标访问-程序加载后运行目标”的复选框。
    -在 Settings & Utilities (设置和实用程序)中,请检查“Clock Configuration”(时钟配置)是否已设置为正确的数字。

    - 请参阅软件以防止此问题。
    -在初始化过程中检查源代码 GPIO0~3到 ePWM 的转换点。
    -建议使用死区来设置上升(下降)沿延迟、根据 TIDA-00365参考设计指南、建议将其设置为100~120ns。
    -尝试在初始化期间不输出 SM72295驱动器的输出、即使 PWM 信号被置为有效也是如此。

    谢谢你。
    欧内斯特