This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, LAUNCHXL-CC2640R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747613/ccs-launchxl-cc1310-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FLAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在连接到目标板(CC2640R2F)时遇到问题

在刷写目标板时、会出现以下错误:

连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。

在 LAUNCHXL-CC2640R2上成功刷写

以下是测试连接时接收到的错误:

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/home/winkulkarni/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
库构建日期为"2018年30日"。
库构建时间为'22:46:22'。
库软件包版本为'8.0.27.9'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-242'(0xffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。

说明如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]

请告诉我们问题是什么。

此致

Vinayak