This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430G2:ULP 可最大限度地减少 ISR 内的函数调用-是否有用于 MSP430的内联函数示例?

Guru**** 2523370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/747163/ccs-msp-exp430g2-ulp-minimize-function-calls-from-within-isrs---are-there-examples-of-inline-function-for-msp430

器件型号:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

// ADC10中断服务例程
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=ADC10_Vector
__interrupt void ADC10_ISR (void)
#Elif defined (__GNU__)
void 编译器__attribute__((interrupt (interrupt (ADC10_ISR (void))#ADC10_ISR (void

)#vector!ADC10_ISR (void)#error!ADC10_vector!
#endif
{
INT DATA = ADC10MEM;

UART_LOGGER ((DATA & 0x00FF));
// ULP Advisor >规则10.1最大程度地减少 ISR 内的函数调用
}
} 

大家好、我正在记录我的 ADC 数据。 采样后、我想通过 UART (115200波特、无奇偶校验)发送 LSB (最低有效位)。

我在 Windows 10上使用 MSP-EXP430G2 Launchpad 和 CCS 8。

ULP 顾问

"不是在 ISR 中调用函数、而是尝试内联指令、

即将代码指令直接移入 ISR、

或者、如果可能的话、将整个函数调用移出 ISR (特别是对于处理密集型函数)。"

我无法找到如何将内联关键字用于__TI_Compiler_version__/  __IAR_systems_ICC__/  __GNU_

是否有使用内联或静态内联关键字来解决此问题的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查编译器手册中的第2.11部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Tomasz。 您是指 该链接、对吧?

    内联 void foo (int x){
    
    }
    
    __inline void foo (int x){
    
    } 

    那么、本文档说、 当使用 CCS 时、 如果您设置了-opt_level=3或更高版本、编译器将内联其中任何一个版本、是吗?

    使用 IAR 或 GCC 时、其他工具如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="David __"]使用 IAR 或 GCC 时,其他工具如何?

    请查看 IAR 和/或 GCC 手册。