This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28022:用于将程序加载到目标的日志文件

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744687/ccs-tms320f28022-log-file-s-for-loading-program-to-target

器件型号:TMS320F28022

工具/软件:Code Composer Studio

Win7 SP1 (32位)。 CCS 6.1.3。 F28022。

您好、CCSrs:

是否有一个日志文件详细说明了我更改为调试时 CCS 执行的操作? 如果是、它在哪里(它们是)?

我已经开始怀疑与擦除目标闪存、加载闪存和加载 RAM 相关的问题。

通常、当我单击小蜘蛛时、会弹出一系列窗口、其中提到"正在加载程序"、"正在擦除闪存扇区 A、B、C..."。 然后是"加载地址范围"等

信息处理得非常快、我想详细验证这些步骤。

感谢您的任何帮助、

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以启用调试服务器日志记录。 但该日志非常重、对于 CCS 调试器工程团队之外的任何人来说、许多消息可能是加密的。 还有相当多的噪声需要进行分类。 您始终可以将日志发送给我们进行分析。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Troubleshooting_CCSv7#Debug_Server_Logging

    如果您实际上通过 DSS 脚本自动执行这些步骤、则可以启用详细的 DSS 日志。 但这需要您使用 DSS

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/sdto_dss_handbook.html#logging

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="cool Javelin">通常、当我单击小蜘蛛时、会弹出一系列窗口、其中提到"加载程序"、"擦除闪存扇区 A、B、C.." 然后、在项目属性->调试-> F28022闪存设置下、"Loading an address range"等底部有一个"Enable Verbose Output"选项:

    如果选中该选项、我认为 CCS 控制台将显示在扇区上执行的闪存擦除/编程操作。

    [没有可测试此内容的器件]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki:
    我曾尝试启用"调试服务器日志记录"、您说得对、它超过了50万行。 确实非常重。

    我以前曾研究过使用 DSS、现在我想深入了解一下、因为我们将对产品进行生产运行、我还没有意识到这一点。

    切斯特:
    我按照您的建议执行了"启用详细输出"、并获得了我预期的结果(类似于)。 一个有趣的事情是写入的闪存扇区的顺序不是预期的那样。 还不确定这是否是一个问题、但我怀疑。

    我从 MatthewRate 获得了关于我的另一个帖子的更多信息、他建议使用 hex2000 util 查看.out 文件。

    我还在使用 abs2000 util、但尚未使其正常工作。

    感谢大家。
    标记。