请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2H12 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我下载了 C6000的编译器版本8.3.1。
我正在尝试通过包含来使用 std::mutex
它似乎没有得到执行。
当我进一步查看代码时、我看到原因是这样
_LIBCPP_has _no_threads 在"_config_site"中定义
我还在编译器设置中启用了多线程选项。
那么、我的问题是 :是否在 c++11中实现了互斥量和所有其他同步基元?
在"TMS320C6000优化编译器用户指南"的第7.2节中、我没有看到具体提到这一点