This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:TMDX5535EZDSP

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745646/ccs-tmdx5535ezdsp-tmdx5535ezdsp

器件型号:TMDX5535EZDSP
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

eZdsp C5535附带 CCS V4.X  我尝试在装有 Windows 10的 PC 上安装。  我遇到 V4.X 与 Windows 10环境不兼容的不兼容错误。  这不是很好。  是否有此问题的修补程序或解决方法。  我认为其他具有 eZdsp 的人也有同样的问题。  解决方法是什么?  我渴望 开始使用我的购买。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    CCSv4非常旧、从未在 Windows 10上验证过。 由于 CCSv4不再受支持、因此建议将 CCS 版本更新到更新的版本。 CCS 的当前版本支持 eZdsp C5535。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您会注意到、CCSv4x 已经很旧了。 我们强烈建议使用更新版本的 CCS (v7和 v8都支持 C55x)、您可以通过在安装过程中选择 C55x 系列器件并执行以下文章中提到的两个附加步骤来安装其余组件来增加对它的支持:
    e2e.ti.com/.../2140288

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了另一台具有 Win 10的计算机并安装了 CCS V8。 我是一名具有 DSP 背景的 EE、但我不熟悉 CCS 的使用、我使用一本由 Kuo 编写的实时数字信号处理书作为指南。 遗憾的是、他使用 C5505 eZdsp 而不是 C5535 eZdsp。 他书中的步骤并不像我在 CCS V8中看到的那样准确地显示、但我可以确定在何处导航以查找对步骤的响应。 我达到了问题的根源。 我在 main.c 中编写了一个简单的"Hello world"并保存了它。 我进入 TMS320C5535.ccxml 并选择"Basic"选项、但我看不到用于 eZdsp C5535的 XDS100v2 USB 仿真器。 我只能找到 USBSTK5505、当我选择这个时。 我介绍了所选的16位和大内存选项。 然后、我转到了 C5535.cmd 的链接器并将其添加到工程中。 我启动到配置、找不到 USB 仿真器0/c55xx。 此时、我很困惑。 我花了一整晚的时间来尝试如何在监视器控制台(我想吗?)上运行一个简单的 Hello World。 我是否可以使用任何指南来确定如何在 eZdsp CC5535上使用 CCS V8并运行简单的 Main.C 程序。 如果存在、这将帮助我使用 eZdsp C5535 USB 记忆棒在 CCS V8环境中准备设置。 之后、我可以在编写未来的 DSP 程序时了解如何正确设置 CCS V8并运行我的程序。 即使是一个简单的问题、也可以通过简单的程序运行来了解 CCS V8设置。 任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Luis Rivera48"]我进入 TMS320C5535.ccxml并选择"基本"选项、但我没有看到用于 eZdsp C5535的 XDS100v2 USB 仿真器。 我只能找到 USBSTK5505、当我选择这个时。

    一定要为具有 XDS100v2和 CCSv8的 eZdsp C5535提供一个选项  

    此选项不可见?

    [引用用户="Luis Rivera48"]。 我花了一整晚的时间来尝试如何在监视器控制台上运行一个简单的 Hello World (我想吗?)

    我在 CCSv8中为 eZdsp C5535创建了一个基本的"hello world"程序。 它对我很有用。 我将项目附加到此线程。 请将其导入您的 CCS 环境并试用:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/c5535.zip

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Basic 选项卡上、我会获得用于 Connection 的"Texas Instrument XD100v2 USB Debug Probe"。 但在"Board or Device"框中键入5535后、我没有选择"EZDSP5535"进行检查。 我只能选择 TMS320C5535。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、我尝试了"帮助"菜单中的"更新"。 响应没有可用的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Luis Rivera48">在 Basic 选项卡上、我获得了用于 Connection 的"Texas Instrument XD100v2 USB Debug Probe"。 但在"Board or Device"框中键入5535后、我没有选择"EZDSP5535"进行检查。 我 只能选择 TMS320C5535。[/quot]

    嗯... 现在我想到了它、我怀疑您可能需要安装 Spectrum Digital 支持包才能获得该选项。 虽然该软件包是整个 CCS 安装软件包的一部分、但默认情况下不会安装。 您需要在安装向导中明确选择它。 尝试在现有安装目录上重新运行安装程序。 安装程序将检测现有安装、并为您提供添加首次未选择的其他组件的选项。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试这个。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是我在安装中可以找到的唯一附加项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在转到下一个安装页面时找到了 Spectrum Digital。 我会尝试这种方法。 我将向您发送一份回复、说明其进展情况。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 很不错! 这就是我所需要的一切。 再见。