Thread 中讨论的其他器件:TMS320C5535
工具/软件:Code Composer Studio
eZdsp C5535附带 CCS V4.X 我尝试在装有 Windows 10的 PC 上安装。 我遇到 V4.X 与 Windows 10环境不兼容的不兼容错误。 这不是很好。 是否有此问题的修补程序或解决方法。 我认为其他具有 eZdsp 的人也有同样的问题。 解决方法是什么? 我渴望 开始使用我的购买。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
eZdsp C5535附带 CCS V4.X 我尝试在装有 Windows 10的 PC 上安装。 我遇到 V4.X 与 Windows 10环境不兼容的不兼容错误。 这不是很好。 是否有此问题的修补程序或解决方法。 我认为其他具有 eZdsp 的人也有同样的问题。 解决方法是什么? 我渴望 开始使用我的购买。
[引用 user="Luis Rivera48"]我进入 TMS320C5535.ccxml并选择"基本"选项、但我没有看到用于 eZdsp C5535的 XDS100v2 USB 仿真器。 我只能找到 USBSTK5505、当我选择这个时。
一定要为具有 XDS100v2和 CCSv8的 eZdsp C5535提供一个选项
此选项不可见?
[引用用户="Luis Rivera48"]。 我花了一整晚的时间来尝试如何在监视器控制台上运行一个简单的 Hello World (我想吗?)
我在 CCSv8中为 eZdsp C5535创建了一个基本的"hello world"程序。 它对我很有用。 我将项目附加到此线程。 请将其导入您的 CCS 环境并试用:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/c5535.zip
谢谢
Ki
[引用 USER="Luis Rivera48">在 Basic 选项卡上、我获得了用于 Connection 的"Texas Instrument XD100v2 USB Debug Probe"。 但在"Board or Device"框中键入5535后、我没有选择"EZDSP5535"进行检查。 我 只能选择 TMS320C5535。[/quot]
嗯... 现在我想到了它、我怀疑您可能需要安装 Spectrum Digital 支持包才能获得该选项。 虽然该软件包是整个 CCS 安装软件包的一部分、但默认情况下不会安装。 您需要在安装向导中明确选择它。 尝试在现有安装目录上重新运行安装程序。 安装程序将检测现有安装、并为您提供添加首次未选择的其他组件的选项。
谢谢
Ki