主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
这些是一般性问题、但如果我不熟悉 TI、能够获得一些快速帮助、我会很高兴、大量的文档、工具和支持都是令人不知所措的、这里说的是我的问题。
我想将来自 CCS 和 /或 UniFlash 的 Amazon "发布/订阅"样片代码库推送到 器件中。 我在 CCS 中找到了该示例应用、并希望配置和推送更改。 我也对 aws_iot_config.h 做了一些小调整。 注意此示例应用程序的示例自述文件确实有限、因此我可能不确定是否遗漏了、但在出现此问题后、我会发现这一点。
我认为您可以使用顶部的"Flash"按钮构建器件、然后通过 CCS 将其推送到器件、然后选择该程序。
因此、当我这么做时、它会生成、然后看起来是连接的、在控制台中(在 CCS 内部)、我具有以下内容:
----
Cortex_M4_0:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
Cortex_M4_0:GEL 输出:
目标复位
----
我是否应该看到可能来自亚马逊代码的启动日志?
目前、我在 SOP 012位置没有任何跳线。
我发现这篇相关文章对我有所帮助。
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wifi/f/968/t/593513
通过终端连接时、我仍然会看到来自开箱即用启动日志的消息、并且在终端或 CCS 内的控制台中与 SSL 证书故障或 Amazon 启动日志无关。
我看到是否有一些文档可以了解如何推送二进制文件? 发送到器件?
是否可以通过 CCS 推送代码并在调试模式下运行?
或者可能是通过 UniFlash 推送*。out 文件的方法? 我尝试了如何将 UniFlash 与 CCS 结合使用、但我不确定如何将两者链接在一起。
我使用的是 Windows 10、 我确实可以将 UniFlash 连接到器件。
我知道这些都是新手问题、但如果您能帮助我让订阅发布示例正常工作、这将为我和 TI 带来巨大的成功。 )
谢谢、
Nick