This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:尝试 simple_peripheral 项目以启用 PTM 模式

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745743/ccs-launchxl-cc2640r2-try-simple_peripheral-project-to-enable-ptm-mode

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我想尝试 simple_peripheral 项目来启用 PTM 模式。

我的项目按如下内容进行设置、但该文件已从项目中排除。

(我无法将其重新纳入项目。 包括选项未启用。)

未发生错误、工作正常。

但问题是、是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于它是头文件、因此它是通过 include 指令从其中一个源文件中包含的(假设需要它)。 因此、这不是一个问题。

    有趣的是、文件一开始就被排除了。 有人必须以这种方式设置项目。

    谢谢
    Ki