This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:与 MSP430FR5969 LaunchPad 开发套件连接时出现 Mac Mojave 错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745592/ccs-mac-mojave-error-connect-with-msp430fr5969-launchpad-development-kit

主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

 我刚刚遇到 了 MSP-EXP430FR5969学习套件连接到 MBP 时出错的问题。  

我的 MBP OS 版本为 Mojave 10.14、 Code Composer Studio 版本为8.2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是一个已知问题、将在本月末即将发布的 CCSv8.3.0版本中修复。 我们还计划在本周晚些时候通过更新 CCSv8.2提供修复程序。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!