This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:无法将 eZdsp TMS320F28335与 CCS 版本:7.

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745486/ccs-tms320f28335-unable-to-connect-ezdsp-tms320f28335-with-ccs-version-7

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我正在使用 eZdsp TMS320F28335 和 CC Studio  版本:7.4.0.00015。 当我尝试配置目标配置文件时、会出现以下错误。 我选择连接作为 Spectrum Digital DSK-EVM - eZdsp 板载 USB 仿真器、选择板作为 EZDSPF28335。

它显示以下错误消息

连接到目标时出错:
错误0x80000200/-1135
OCS 期间出现致命错误  
不可恢复的仿真错误

请为我提供解决方案。

非常感谢您的回复。