This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:对.cpp 文件无内容协助

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745027/ccs-ccstudio-no-content-assist-with-cpp-files

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对最后一个 CCS V8.2有一个奇怪的行为

我有一个包含.h、.c 和.cpp 文件的项目。 我丢失了.cpp 文件的内容辅助功能,但它在.h 和.c 文件上工作正常。

使用.h 和.c

使用.cpp

如何解决?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该使用新版本修复它,我被告知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题应在当前计划于本月末或下个月初发布的 CCS 8.3中修复。