This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CCS 无响应

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/744065/ccs-tms320f28377s-ccs-is-not-responding

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

自 过去两年以来、我一直在使用 CCS 6.2.0.00050、没有任何问题。  

因为在调试 CCS 的最后几天会挂起且不会响应。  

我尝试重新安装、格式化计算机等、但问题仍然存在。 请帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMS320F28377S 可能存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Tomasz 提到的、您所尝试过的所有场景中的唯一共同点是目标硬件-您正在使用的调试探针(如果有)或开发套件。

    有时调试器可能会导致 CCS 看起来被锁定、但它正在等待来自它的响应。

    尝试查看此情况是否源于主机和电路板之间的连接的方法之一是正常启动调试器、当调试器开始"冻结"或"锁定"时、只需拉动 USB 电缆。 如果 CCS 保持此状态等待探测器、它将以错误状态进行响应(有时可能需要几分钟时间等待其自身的超时)。 如果错误源自 CCS 本身、则它将保持冻结状态。

    如果在代码执行期间发生这种情况、则上述条件可能仍然有效、但唯一的区别是代码本身是问题的根源(可能是 JTAG 锁定或意外关闭器件)。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔