This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BeagleBoard-X15:PRU 编译器 v2.3.1在 CCS 8.2中显示一个"传统 C6000"选项

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/743383/compiler-beagleboard-x15-pru-compiler-v2-3-1-shows-a-legacy-c6000-option-in-ccs-8-2

器件型号:BeagleBoard-X15
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:TI C/C++编译器

当在 CCS 8.2.0.00007中使用 PRU 编译器 v2.3.1设置 AM5728 PRU 项目时、注意到在其他选项中显示了一个"C6000 legacy mode for performance evalations (-legacy)"选项:

不确定这是选项说明中的剪切粘贴错误、还是 PRU 编译器的 C6000编译器选项显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告问题。  我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-5511、以解决这一问题。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治