This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 导入错误 MSP430F6659IZ

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1184888/ccs-import-error-msp430f6659iz

主题中讨论的其他器件:MSP430F5659

我正在尝试导入使用 CCS 6.1.0002创建的工程、并得到以下错误。 我第一次尝试使用最新版本12、得到了同样的消息。  

然后、我下载了版本6.1.1.0002、安装正常、但在我执行 trid 导入工程时、我收到了相同的错误。  

是否有方法可以获得有关错误的更多信息并查看可能是什么特定文件的问题?

我要导入的项目来自我正在尝试恢复的已发布代码存档、因此我假设它一次可以正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="548705" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1184888/ccs-import-error-msp430f6659iz "]是否有方法可以获取有关错误的更多信息并了解问题可能出在哪些特定文件?

    遗憾的是、这些错误非常模糊、缺少详细信息、因此非常有用。  

    您能否在项目文件夹中提供三个.*项目元文件? 将其压缩并连接到此螺纹上。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这些文件是否都正确。 我确实找到了一个日志文件、该文件提供了一些更多信息。 它显示了项目导入期间导致错误的步骤。  

    我相信有一些文件需要它查找、因为我看到了一些对 GitHub 文件的引用。  

    我仍在学习该项目最初是如何构建的。 原始软件团队不再可用。  

    因此、我可能需要花更多的时间研究原始项目文件、以确保所有路径和文件均可访问。  

    我创建了一个新的工作目录、并告诉 CCS 从原始项目目录导入、但由于我没有原始计算机、因此可能缺少一些路径。 我希望这会很容易、但我现在应该更好地了解:)

    如果你能给我几个指示,我将会一段时间的我自己去做。 这是加快新旧软件开发速度的最佳方法。  

    e2e.ti.com/.../Met_5F00_Log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这是否与我的问题有关。 我提供的日志文件多次尝试访问此 Web 位置、因此我手动尝试了它。  

    这似乎与我遇到的元数据错误有关。 日志文件末尾是"meta-data cannot be 判读(元数据无法被解释)"消息。  

    CCS 是否出于某种原因需要访问此 Web 位置? 或者这是特定于我的项目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想不能访问该网站的错误很常见。 我导入了一个示例项目、然后查看了元数据日志文件。 不访问网站也有同样的问题、但导入了示例项目 OK。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../This-CCS-Example-prj-import-OK.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="548705" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1184888/ccs-import-error-msp430f6659iz/4462915 #4462915"]

    如果你能给我几个指示,我将会一段时间的我自己去做。 这是加快新旧软件开发速度的最佳方法。  

    Met_Log.zip

    [/报价]

    CCS 工程包含三个*。project 文件:

    ccsproject

    .cproject

    .project

    zip 文件只有三个文件中的两个。 也需要.cproject。 项目文件夹中是否有一个.cproject 与其他两个文件一同提供? 如果不是、那么问题就出在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 我在原始工程文件夹或任何子文件夹中看不到.cproject。 我想我的下一步最好是创建一个新项目、并手动引入源文件、然后尝试将其编译。 你同意吗? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="548705" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1184888/ccs-import-error-msp430f6659iz/4464008 #4464008">您回答正确。 我在原始项目文件夹或任何子文件夹中看不到.cproject

    如果没有.cproject、CCS 将缺少太多项目信息、无法导入项目。

    您必须创建一个如您所述的新项目。 工程文件中包含一些可能有用的信息。 看起来原始项目适用于 MSP430F5659、使用 MSP430编译器版本4.3.4。