This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C 编译器

Guru**** 2575275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685072/compiler-c-compiler

主题中讨论的其他器件:UCD3138UCC28951UCC28950

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生

我想设计电流为7安培的300V 直流输出、输入为440V 交流电

请推荐合适的参考设计   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Juzar 我们将研究您的问题、相应的工程师将使用数字解决方案进行响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 UCD3138系列、我们没有适用于该特定应用的参考设计。 我们有一个专为单相110/240设计的 PFC EVM。


    要从440中获得300伏直流电压、我认为您还需要一个直流/直流电压、以将大容量电压降至300伏、至少对于传统 PFC 而言是如此。


    我们拥有各种直流/直流 EVM、但其中大多数 EVM 都设计为从380伏下降、这样我们的 PFC 就可以产生低得多的电压。 我们还有电信 EVM、这些 EVM 的起始电压为48伏。 我想您可以从这些 EVM 开始、设计一个电源、从440伏 PFC 输出降至300伏、但它们肯定不是参考设计。


    如果您不需要 UCD3138提供的额外效率、可编程性和监控功能、可以查看我们的 PFC 和直流/直流模拟解决方案。]


    如果您需要三相440、我建议您使用 TI C2000系列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否为440V 交流至380V 直流提供一些直流/直流转换器建议  

    我 不需要太高的效率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juzar、您好!

    由于您的设计大于2kW、我建议查看相移全桥、如 UCC28951。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找其他可选的简单设计以及在 PFC 中绝对需要或不需要的解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juzar

    在此功率级别、大多数客户使用 UCC28950相移全桥。 恐怕在这个应用领域没有简单的设计。

    此致

    Peter