This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:使用 UniFlash 通过 MSP-FET-432ADPTR 刷写 MSP432

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684442/ccs-msp-fet-flashing-msp432-with-msp-fet-432adptr-with-uniflash

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我将使用 MSP-FET 闪存仿真器工具和 MSP-FET-432适配器以及 UniFlash 4.2.2.1692来刷写 MSP432P401R LaunchPad。

上传成功完成、但编程器不会重置 MSP432以开始运行可执行文件。

 编程器亮起红色和绿色、对应 于等待数据传输的 MSP-FET

我介绍了不同的选项。

  • "设置和实用程序连接时、执行出厂重置 看起来不适合之后的重置。
  • 在 "设置和工具"上、 "目标访问: 程序加载/闪存操作后运行目标"被选中为"无可用"。

到目前为止我找到的唯一解决 方案是、我必须按下 LaunchPad 上的 RESET 按钮才能启动可执行文件。

如何在上传后配置重置以启动可执行文件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    如果我使用 xds110、我会看到复位选项:

    如果我使用 MSP-FET、那么我唯一的选择就是进行出厂复位。

    我将检查该选项不存在的原因是否有。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、

    MSP-FET 的配置文件不会公开这些选项。

    我已提交 UNIFLASH-1030以跟踪此情况。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 是否有此实现方案何时可用的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还不确定。 我还在研究权变措施。 我们应该能够调整 GEL 启动文件以执行重置。 我们将在测试后通知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    Uniflash 4.3 (在线和离线)针对 MSP432P401R 器件上的 MSP-FET 连接提供以下特性:

    单击后、选项将变为:

    这有帮助吗?  

    谢谢、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 下周我将试一下,并告诉您它的工作原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、UniFlash 4.3.1.1835未按预期复位通过 MSP-FET 闪存仿真器工具连接的 MSP432。 上载程序后、我仍然需要按下 LaunchPad 上的 RESET 按钮来启动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、

    即使是之前的版本、我也会看到同样的情况:

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_05_2D00_09_5F00_15h49_5F00_09.mp4

    我不认为这是复位问题;如果您注意到、在屏幕的上角、您会看到器件实际上已停止。

    XDS110调试探针也不会发生这种情况:

    e2e.ti.com/.../2018_2D00_05_2D00_09_5F00_15h53_5F00_12.mp4

    我将提交一份错误报告。

    给您带来的不便、我深表歉意、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的密切关注! 我们希望下一个版本将解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、

    UNIFLASH-1039的错误报告今天提交。 请在几个小时内查看我在下面签名中的链接 SDOWP 中的状态。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔