This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS/TMS320F2808

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681726/ccs-tms320f2808-ccs-tms320f2808

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想使用与台风 HIL 400集成的 TMS320F2808。

即时消息、使用 MATLAB 2016b 和 CCS V6将程序下载到 F2808中。

问题是、我无法导入我在 Matlab 中编译的工程文件。

CCS 文件夹已由 Matlab 创建、但 CCS 似乎无法找到该文件。

我在 Matlab 中完成了配置参数中的所有设置。

但是、当我尝试导入项目时、它不显示任何内容。

希望找到解决方案。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Azuwien Aida Bohari"]

    问题是、我无法导入我在 Matlab 中编译的工程文件。

    CCS 文件夹已由 Matlab 创建、但 CCS 似乎无法找到该文件。

    [/报价]

    Matlab 生成的此项目的格式是什么? 生成的"CCS"文件夹中包含什么内容?

    [引用 user="Azuwien Aida Bohari"]但当我尝试导入项目时,它不显示任何内容。

    您是如何导入项目的?

    任何屏幕截图都非常有用

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自 MathWorks 发行版 R2017a 开始自动生成 CCS 工程、因此您不会在 R2016b 中看到它。  您需要升级到 R2017a 才能获得此功能。 如果无法升级、则需要创建自己的 CCS 项目并手动导入 C 代码。

    链接: http://processors.wiki.ti.com/index.php/MatLab_and_CCS

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、我需要使用空项目打开新的 CCS 项目、并选择导入源作为文件系统、然后选择 TEST1文件夹。

    之后、我尝试构建 TEST1项目、但编译失败。 错误显示为按连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是我要上传到 F2808中的 Simulink 模型、

    我想尝试简单的测试、但仍然有很多错误

    我还附加了我在 MATLAB 中设置的配置。

    希望得到美国的建议

    谢谢你。

    Simulink 模型

    配置参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这有两种主要的工作方式。

    1) 1)获取和使用 MathWorks C2000支持包。 您构建了一个模型、MathWorks 工具会生成 C2000代码并将其下载到 C2000 MCU。 我们使用 CCS 为您进行后台调用。  如需更多信息、请访问 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/484814/1845782

    我们有一些可与 F2808搭配使用的示例。 查看您是否可以运行此程序、然后至少您知道所有内容都已正确安装。  https://www.mathworks.com/help/supportpkg/texasinstrumentsc2000/examples/adc-pwm-synchronization-via-adc-interrupt.html

    2) 2)使用 MathWorks 工具从您的模型生成 C 代码。 将控制算法导入到现有 CCS 工程中、并使用 CCS 下载并启动代码。

    我们的客户使用这两个工作流程。

    --

    如果您需要即时技术帮助、请 联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与我的团队交谈;他们建议您 联系 MathWorks 技术支持 、因为如果您希望进一步调查、他们将需要您的模型的副本。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 我仍在尝试运行您提供给我的模型。
    我目前使用的硬件是带有 F2808控制器卡的台风山400、供您输入信息。
    现在我使用 MATLAB 2016b、如果我仍然无法运行、也许我会升级到2017a、看看我可以运行该示例。
    我将更新进度。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    因此、我需要使用空项目打开新的 CCS 项目、并选择导入源作为文件系统、然后选择 TEST1文件夹。

    之后、我尝试构建 TEST1项目、但编译失败。 错误显示为按连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我尝试运行该示例、但它出现了此错误;
    我甚至无法在电路板中构建示例以测试输入输出连接。
    如何解决此误差?
    希望您能给我一些想法。

    谢谢你。

    c280x_2833x_adcpwmasynctest_ert
    构建3 1清除
    04:29 PM 已过:22秒
    构建3 1清除
    04:31 PM 已过:25秒
    ###模型的启动构建过程:c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT
    代码生成1.
    已用时间:21秒
    ###在构建文件夹中生成代码:C:\Users\Ai\Dropbo\PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT_RTW
    ###在 c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT.RTW 上调用目标语言编译器
    ###使用系统目标文件:C:\Program Files\MATLAB \R2016b\RTW\c\ERT\ERT.tlc
    ###正在加载 TLC 函数库
    警告:数据类型"INT8"使用目标上不可用的字大小。
    使用此数据类型的定点信号将被放入一个更大的字或多个字中。 使用时、
    将生成额外的软件以强制这个较大的字或多个字模拟较小的字
    字。 当您的原型目标和最终目标时、此仿真非常有用
    生产目标不同。 如果较小的字大小不存在
    在最终生产目标上、然后考虑将字大小增加到
    一个受支持的选项。
    。
    警告:数据类型"uint8"使用目标上不可用的字大小。
    警告:数据类型“布尔”使用目标上不可用的字大小。
    。
    ###初始直通模型以缓存用户定义的代码
    ###缓存模型源代码
    ###正在写入头文件 c280x_2833x_adcpwmasynctest_ert.h
    ###正在写入头文件 c280x_2833x_adcpwmasynctest_ert_types.h
    。
    ###正在写入头文件 rtwtypes.h
    ###正在写入头文件 multiword_types.h
    ###正在写入源文件 c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT.c
    ###正在写入头文件 c280x_2833x_adcpwmasynctest_ert_private.h
    ###正在写入源文件 c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT_data.c
    。
    ###正在写入头文件 rtmodel.h
    ###正在写入源文件 ERT_main.c
    ### TLC 代码生成完成。
    ###评估模型中指定的 PostCodeGenCommand
    ###使用工具链:德州仪器(TI) C2000代码生成工具 v6.0.0 | gmake (64位 Windows)
    ###创建'C:\Users\Ai\Dropbo\PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT_RTW\c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT.mk ...
    ###构建'c280x_2833x_adcpwmasynctet_erT':C:\PROGRA~1\MATLAB \R2016b\bin\win64\gmake -B -f c280x_2833x_adcpwmasynctet_etc.mk

    C:\Users\Ai\Dropbox \PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT_ERT_RTW>CD。

    C:\Users\Ai\Dropbo\PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT_RTW>如果""="(C:\PROGRA~~1\MATLAB \R2016b\bin\win64\gmake -B -f c280x_2833x_admasyntore.b)\mask_masrw\cmasrmasr64\w\cmasrmasrw\cmasrmasrb\r b -masrmasrmasr64\r a -masrmasrmask_r b (cr)\r -masrmasr64\r -masrmasrmasrmasr
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -toolbox/rms/rmw/ output_zh-board.cn/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/tlms/tablet/tlms/tablet/tablet/tob_zh-inc/-inc/ms/mw_board.c -intrab/util_board-inc/-/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -toolbox/rms/rms/gms/rb.cn/output_zh-cn/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/tlms/prob_zh-inc -inc/ms/ms/prob_zh-inc -inc -inc -inc:-inc -inc://ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobts/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -cn/toolbox/rms/rms/gms/rb.cn/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/toolbox/tl/toolbox/tl/toolbox/tlms/tablet/tlms/ms/ms/prob_zh-output_zh-inc/ms/ms/mw_scand/cc_zh-inc/scand/cc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -toolbox/rms/rmwm/rgwms/gms/gms/gwms/gms/gms/gms/gmwms/gms/gms/gms/gms/gms/gms/gms/rb_output_zh-toolbox/r_ms/ms/ms/ms/ms/ms/mwms/g /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobts/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/masyncr_outputs/masintrab/cc_senstincr_zh-output_ctrab/masincr_cr_c28x -intrab/mas/cc_senstinc/ctrab/masinc/ctrab/cc-incr_ctrab/cc_senstinc/ctranscand/cc-intrab/cc-intrab/cc-intranscand/cc-intrab//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/masyncr_outputs/masintrab/cc_sensor_cr_zh-output_masc/masintrab_cr_cr_cr_zh-outputs/mas_ctrab/cc_sensor/cc-inc/ctrab/cr_cr_ctrab/mas/cc-outputs/mas_cr_cr_zh-outputs/mas/cc_ctrab/cc_ctrab/masinc/ctrab//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -outputs/massetc/scand/adc:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP2833x_Adc.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_diveinc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include:/inc/rtc =/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c280xBoard_Realtime_Support.c -outputs/cr_zh-outputs/mosr_cab/cc_trab/inc/cc=
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_dinc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include:/outputs/massetc/massetc.c:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_MemCopy.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_CpuTimers.c -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobts/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_dimers/outputs:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobts/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmassetc/isdensor/outputs/massetr.c:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_DefaultIsr.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/RTW/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_defintrab/scand/scand/dobj /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_GlobalVariableDefs.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_PieCtrl.c -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_decab/outputs:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobts/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rmand_detr.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_PieVect.c -output/massetc/mosrich/dobj:/pintrab/pinc/dich/dich/dich/output-intransc/intrab/es/smis/dich-intrab/dich-intrab/dich-intrab/dich-intrab
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include /progra/rmand_disctrab/outputs//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_SysCtrl.c
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS / bin/cl2000 -s -v28 -ml --output_file="DSP280x_usDelay.obj" C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_usDelay.asm
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS / bin/cl2000 -s -v28 -ml --output_file="DSP280x_CodeStartBranch.obj" C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/DSP280x_CodeStartBranch.asm
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c280xSchedulerTimer0.c -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra 1/MATLAB -outputs/timerobj:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.LTS/bin/cl2000 --compile_only --large_memory_model --silicon_version=28 -- define="large_model"-i"/~Supportfiles/DSP280x_headers"-i"/"~Supportfiles/DSP280x_headers/include"-i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.cn/include"-v28 -ml -DMMODEL=c280x_2833x_addewmasetr_inc=1 -dtdtid_em_out_=-dtid_em_1 -dtid_time_membr_em_time_out_-dsp0=dsp_time_dsp_time_out_-dsptid_-dsp_time_memb_em_em_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_-dsptid_em_-dsp_time_out_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid=dsptid_em_time_out_em_em_em_em_em_em_em_-dsp=dsptid_time_dsp_em_em_em_em_~~~~~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/tic2000examples~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~/Users/Ai/Dropbox/PHDEXP~ -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2016b/toolbox/target/extensions/processor/tic2000/include -ic:/proGRA~1/MATLAB toolbox/rtw/targets/common/cobs/tlc_c -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc -ic:/progra/rgra/rmand_dive.c -outputs/misrc/intrab/g/gr.c:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/shared/externalmode_demon/include
    "ERT_main.c"、第20行:警告:变量"OverrunFlag"已声明、但从未引用
    "###正在创建独立可执行文件"./c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT.out"..."
    c:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/bin/cl2000 -z -ic:/ti/ccsv6/tools/compiler/C2000_~1.sps/lib -stack_size=512 -warn_sections -heap_size=1024 -reread_libs -rom_model -m"c280x_2833x_adobj wmasynctest_et.map"-l"reread_mc280x_msp_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_zh_data_ram_ram_ram_ram_zh_ram_ram_ram_ram_zh_c280x_data_ram_ram_ram_c280x_ram_ram_zh_ram_ram_ram_ram_ram_zh_ram_ram_ram_zh_ram_c280_cobj b_ram_ram_ram_ram_ram_ram_zh_c280_ram_ram_ram_ram_zh_center_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_zh_ram_ram_zh_c280_ram_zh_ram_center_c280_ram_ram_ram_~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath.lib /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2016b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/c2808.cmd~

    未定义的首次引用
    符号 文件中
    ------ --------
    _adc_cal DSP2833x_adc.obj
    错误:未解析的符号仍然存在
    错误:链接过程中遇到错误;
    "./c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT.out"未构建
    >>编译失败
    gmake:***[./c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT.out]错误1
    C:\Users\Ai\Dropbox \PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2
    make 命令返回错误2
    C:\Users\Ai\Dropbox\PHD 实验\c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT_RTW>an_error_occurred_during the _call_TO_make
    "AN_ERROR_occurred_During_the_call_TO_make"不会被识别为内部或外部命令、
    可操作的程序或批处理文件。
    ###模型的构建过程:'c280x_2833x_adcpwmasynctest_ERT'由于一个错误而中止。
    编译"c280x_2833x_adcpwmasynctet_ERT"时遇到错误:
    ###无法生成所有二进制输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    然后、我尝试 将其他项目手动导入 CCS v6、

    似乎 MATLAB 2016b 没有构建 CCS 工程。

    是否有任何设置或遗漏的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试检查 MATLAB 中的设置、我认为这与 CCS 中的"gmake"错误有关。

    在配置设置中、我无法选择 CCSv6、因为 MATLAB 似乎无法检测到 ccv6。

    可能有一些设置或我错过的东西。

    希望得到美国的答复

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Azuwien -正如 Brian 先前提到的、请直接联系 Mathworks 支持:
    www.mathworks.com/.../contact_us.html

    谢谢
    Ki