主题中讨论的其他器件:EVMK2G、 MATHLIB
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在编译 pdk_k2g_1_0_6。 我通过此链接构建 PDK: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK
如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我正在编译 pdk_k2g_1_0_6。 我通过此链接构建 PDK: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Rebuilding_The_PDK
如何解决此问题?
您好!
我也面临同样的问题。 您能建议解决此问题吗?
3 [Main] sh 5196 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x2BC770保留内存- 0x2C0000、Win32错误487
3 [Main] sh 5196 C:\ti\xdctools_3_32_01_22_core\bin\sh.exe:***致命错误- fork:无法为堆栈0x2BC770保留内存- 0x2C0000、Win32错误487
此致、
Dinesh
您好 Todd、
我们使用的是 Windows 10。
这是同一窗口中 SET 命令的输出。
C:\ti\pdk_k2~1\packages/set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
AppData=C:\Users\User1\AppData\Roaming
BIOS_install_path=C:/ti/bios_6_46_05_55
BIOS_version=6_46_05_55
C6X_GEN_INSTALL_PATH=C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
CGTOOLS=C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
CGT_ARM_VERSION=16.9.2.LTS
CGT_ARP32_version=1.0.8
CGT_PRU_version=2.1.5
CGT_VERSION=8.1.3
CL_PRU_INSTALL_PATH=C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles (x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
ComputerName=CPU-310
COMSPEC=C:\Windows\system32\cmd.exe
cross_tool_PRFX=arm-none-eabi-
DEFLOGDIR=C:\ProgramData\McAfee 桌面保护
DSPLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/dsplib_c66x_3_4_0_0
DSPLIB_VERSION=c66x_3_4_0_0
EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR=C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28
EDMA_version=2_12_04_28
FPULIB_PATH=C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
gcc_cross_tool_prefix=arm-none-eabi-
gcc_version=arm-none-eabi-4_9-2015q3
gcc_version_arm_a15=arm-none-eabi-4_9-2015q3
gcc_version_arm_a8=arm-none-eabi-4_9-2015q3
gcc_version_arm_a9=arm-none-eabi-4_9-2015q3
GCC_VERSION_FPULIB=4.9.3
HOMEDRIVE=C:
HOSTH=\Users\User1
IMGLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/imglib_c66x_3_1_1_0
IMGLIB_VERSION=c66x_3_1_1_0
IPC_INSTALL_PATH=C:/ti/ipc_3_46_00_02
IPC_version=3_46_00_02
limit_boards=evmK2G iceK2G
limit_SoCs=k2g
LocalAppData=C:\Users\User1\AppData\Local
LOGONSERVER=\\RPLDMN
MATHLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/mathlib_c66x_3_1_1_0
MATHLIB_VERSION=c66x_3_1_1_0
NDK_INSTALL_PATH=C:/ti/ndk_2_25_01_11
NDK_VERSION=2_25_01_11
number_of_processors=4
OneDrive = C:\Users\User1\OneDrive
OS=Windows_NT
零件号= AM
路径=C:/Windows/System32;C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core \bin;C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core 软件包\XDC\SERVICES\IO\RELEASE
PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
pdk_install_path=/ti/PDK_K2~1/包
processor_architectitect=AMD64
processor_identifier=Intel64 Family 6 Model 94 Stepping 3, GenineIntel.(处理器标识符=Intel64 Family 6 Model 94 Model 94 Stepping 3,Gen
processor_level=6
processor_revision=5e03
ProgramData=C:\ProgramData
ProgramFiles=C:\Program Files
ProgramFiles (x86)=C:\Program Files (x86)
ProgramW6432=C:\Program Files
Prompt =$P$G
PSModulePath=C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\
public=C:\Users\Public
sdk_install_path=C:/ti
sessionName=控制台
SoC_family=AM
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\Windows
temp=C:\Users\User1~1.D\AppData\Local\Temp
tmp=C:\Users\User1~1.D\AppData\Local\Temp
toolchain_path_a15=C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a8=C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_a9=C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_arm9=C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
toolchain_path_EVE=C:/ti/arp32_1.0.8
toolchain_path_gcc=C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
toolchain_path_m4=C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
tools_install_path=C:/ti
UIA_INSTALL_PATH=C:/ti/uia_2_00_06_52
UIA_VERSION=2_00_06_52
Username=User1
USERPROFILE=C:\Users\User1
utils_install_DIR=C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin
VSEDEFLOGDIR=C:\ProgramData\McAfee\DesktopProtection
WINDIR=C:\Windows
XDCCGROOT=C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
XDCPATH=.F…………………………C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;/ti/PDK_K2~1/packages//.C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28/packages;C:/ti/bios_6_46_05_55/packages;C:/ti/ipc_3_46_00_02/packages;C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages;C:/ti/uia_2_00_06_52/packages
XDC_INSTALL_PATH=C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
XDC_version=3_32_01_22_core
C:\ti\pdk_k2~1\packages/
粗体文本看起来很奇怪。 您能解决这个问题吗?
XDCPATH=.F…………………………C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages;/ti/PDK_K2~1/packages//.C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28/packages;C:/ti/bios_6_46_05_55/packages;C:/ti/ipc_3_46_00_02/packages;C:/ti/ndk_2_25_01_11/packages;C:/ti/uia_2_00_06_52/packages