This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:CCS8 Linux 安装程序挂起于"安装 com.ti.cgt.c6000.8.2.linux-x64"

Guru**** 2223470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682685/ccs-iwr1443boost-ccs8-linux-installer-hangs-on-installing-com-ti-cgt-c6000-8-2-linux-x64

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

去年、我安装了 CCS7.2、而本周早些时候、系统提示我进行更新。 更新程序在我的 glibc 版本中存在问题、因此我尝试更新到 CCS8。 我正在安装 MSP430支持和毫米波支持。 安装程序会在~ com.ti.cgt.c6000.8.2.linux-x64"之前按1/5的方式运行。 安装程序无响应并挂起数小时、除非我将其关闭。 我正在使用内核4.4.6运行 gentoo Linux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加我的安装日志的 zip 文件。 看起来 C6000组件实际安装正确、如 ti_cgt_c6000_8.2.2_linux-x64_installer_install.log 所述:

    安装完成
    日志已于2018年4月20日00:48:02完成

    因此、在下一个安装阶段可能会出现问题。 我运行的是 glibc 2.25、我看到它与 CCS7.3及更低版本有问题、但我的印象是、这在 CCS7.4中得到了解决。  

    e2e.ti.com/.../7317.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您附加日志。 但是、日志不会生成任何感兴趣的信息。 您可以尝试重新安装吗? 请先完全删除失败的安装、然后重试(确保您安装在一个全新的文件夹中)。 另外、请尝试使用完整的离线安装程序进行安装。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在发布此主题之前、我已经执行了多次全新的重新安装、方法是完全删除失败的安装。 它不成功。 我没有尝试离线安装程序、但下载阶段也没有挂起(它们都成功完成)。 周五,我放弃安装 CSS 7.4,完全符合我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colleen、您好、只需向您提供有关您遇到的 CCSv8安装问题的更新。 这是(现在) Linux 最新版本上的已知问题。 有关更多详细信息(包括解决方法)、请参阅以下链接:
    e2e.ti.com/.../685773

    谢谢
    Ki