This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更新 Blackhawk USB200失败

Guru**** 2891110 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682677/ccs-update-of-blackhawk-usb200-fails

主题中讨论的其他器件:AM1802

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我尝试使用 USB200时、我收到一条消息、指出我应该更新固件。 我尝试执行此操作、但遇到以下错误:

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe 获取 xds2xxu 0
boardRev=2.
ipaddress=0.0.0.0
ipconfig = DHCP
ipGateway=255.255.255.255
ipNetmask=255.255.255.255
productClass=XDS2XX
ProductName = XDS200
SERIALNUM=00:0F:D2:05:06:32
swRev=1.0.0.5
hostCPU=AM1802
emuCtrlType=位感叹号
extMemType=SDRAM
portUSB=true
portENET=false
portWIFI=false
portRS232=false
EnableUSBSerial=true
CurrentMeasure=false

C:\ti\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf.exe 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1008.bin
错误:固件更新失败
错误:测试失败

另一台计算机上也出现错误,而且仿真器软件包的版本为6.0.83.1。
我还尝试了不同的 USB 端口。 未连接目标。

当我尝试在 CCSv7内进行更新时、我会得到:

但肯定没有连接第二个探针。 我已通过"xds2xx_conf.exe 获取 xds2xxu 1"验证、无法找到探针。

我现在该怎么办?

此致、
Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    这当然是一个奇怪的情景。 您能否检查控制面板中的条目是否与 XDS200页面"故障排除"部分的屏幕截图匹配?
    processors.wiki.ti.com/.../XDS200

    遗憾的是、我在这里没有要测试的 Blackhawk USB200、但它的更新操作对于所有变体都应该是通用的。

    您似乎正在使用 Windows 7 -您能确认吗? 如果是、具体版本是什么? 请查看下面的内容以了解详情。

    www.windows-commandline.com/.../

    如果我正确地回忆、固件更新操作不是强制性的、可以绕过-这将帮助您在不中断的情况下继续工作。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我包含的输出来自 Windows 10计算机。 我在周末试用了 Windows 7、结果相同。 很遗憾、我手头没有 WinXP 计算机来尝试。 您是否会在这里期望有一些差异?!

    设备也会像图片一样显示在控制面板中。 我只有不同的 COM 端口(7和8)、但这一点我想无关紧要。

    也许我应该联系 Blackhawk、看看 Tey 是否有躯体。

    此致、
    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    感谢您确认正在使用的操作系统和控制面板配置;在所有事情中、我希望 XP 最不可能工作-我们多年来一直不支持它。

    我们一直在 Windows 7和 Windows 10中使用这些探测器、没有任何问题-但是、我将尝试在这里找到来自 Blackhawk 的 USB200、如果我发现任何问题、请报告。

    联系 Blackhawk 之前的最后一个方法是尝试完全重新安装 Windows 驱动程序。 这显示在我之前发送的 XDS200页面的"疑难解答"部分。 有时、这会修复一些问题、尤其是有关多个 XDS200的奇怪消息。 除此之外、我真的没有更多的想法。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我尝试重新安装驱动程序、但它保持不变。
    无论如何、感谢您的帮助!

    此致、

    Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    我还找不到 USB200。 为了避免浪费时间、我建议您现在联系 Blackhawk。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我已经这么做了。
    响应是、如果我想要更新、我必须发送器件。 或者、正如您所说、我可以在不进行更新的情况下使用它。

    此致、
    Thomas。