This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123AH6PM:无法构建新工程

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683172/ccs-tm4c123ah6pm-cannot-build-new-project

器件型号:TM4C123AH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

为什么 CCS 找不到我的 include 文件。 该路径位于编译器设置中。 为搜索路径中的函数获取多个未解析的符号错误。

我只能导入正确编译的示例、但如果我尝试创建一个新的空项目、则会给过程带来痛苦。

使用最新版本8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael Seiler 说:
    为搜索路径中的函数获取多个未解析的符号错误。

    未解析的符号错误通常是由于缺少库所致。 请参阅 此链接 、了解这种相当常见的链接器错误。  

    TivaWare 示例工程可让您了解在使用不同外设时要链接哪些库、以及在工程的编译设置中指定它们的位置/方法。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我解决了这个问题、但现在我得到了这个故障吗?

    致命错误#6001:无法打开文件"C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/include:权限被拒绝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑这种包含路径可能被输入到项目属性的错误字段中(与 此帖子类似)。

    如果您可以向我们展示 CCS 编译控制台中显示的完整输出、我们可以确定情况是否如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决此问题,并将关闭此主题。 如果问题未得到解决、请随时发表包含所需信息的回复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这只是一个无法挽回的混乱,所以我在本 文档的帮助下再次开始了。 尤其是实验练习二、其中的步骤是逐步创建新项目。 我希望在 CCS 的未来版本中、从一个空项目开始更容易、但我认为 CCS v5中也有同样的问题。 不幸的是、我使用了一段时间、但我忘记了这个过程。 也许 CCS 应该附带 Tivaware 而不是单独安装。 感谢你的帮助。 我希望其他遇到同样麻烦的人也能找到这本手册。 用这种指令做什么再清楚不过了。