This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSPWARE:从 Resource Explorer 安装后、OSX 上的 CCSv8不能#39;无法找到 MSPWare

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681515/ccs-mspware-ccsv8-on-osx-doesn-t-find-mspware-after-installing-from-resource-explorer

器件型号:MSPWARE
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

从 CCS 中的 Resource Explorer 安装完 Mac 中的 MSPWare 后、默认情况下会安装"~/ti"。 ~我转到 CCS 首选项的产品页面、它仅在"/Applications/ti "中查找、如果我添加"Δ L/ti"、它仍然找不到 MSPWare。 我还尝试将 MSPWare 文件夹添加到搜索路径中、"~/ti/msp430ware_3_80_03_07 "、但点击"rediscover..."后仍找不到 MSPWare。 按钮。

我在这里错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您现在在 Resource Explorer 中的 MSPWare 包旁边看到一个绿色的"向下"箭头吗? 您是否能够将示例从 MSPWare 导入 CCS 桌面? 如果是、则看起来它已成功下载并被 CCS 识别。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Ki、

    是的、我可以验证 MSPware 是否已成功下载到"~μ C/ti"、以及是否可以从 Resource Explorer 将示例导入 CCS。 但是、我无法在"Preferences->CCS->Products"中显示 MSPware。 这意味着我无法在项目中使用 MSPWare。

    谢谢、

     Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 MSPWare 不会出现在"产品"列表中。 我也看不到它。 但这并不意味着它未安装。 如果您可以从 Resource Explorer 导入/编译/运行示例、那么您肯定会使用 MSPWare。 您在尝试使用它时遇到了什么问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我可以通过手动将适当的文件夹添加到项目的包含路径中来使其正常工作。 我想我记得在较旧版本上、这是通过将 mspware 添加为产品自动完成的、但可能我错了。 感谢你的帮助。

    Nick