This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS Cloud:TI Cloud Agent 和 macOS 32位警告

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684433/ccs-ccs-cloud-ti-cloud-agent-and-macos-32-bit-warning

主题中讨论的其他器件:MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

安装 TI Cloud Agent 时、macOS 会警告应用程序为32位。

了解更多... 按钮重定向到此页面:

TI 是否计划发布64位版本 的 TI Cloud Agent?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、

    我很惊讶地看到了这一点。 TI 云代理应该已经是64位。 在 Mac 上、我们仍然必须发布64位编译器、但代理应从一开始就具有64位。 选择 MSP-FET / 432组合后、必须安装一些32位组件。

    我经常使用 High Sierra 上的代理、但没有收到这一消息。 我需要尝试触发它、以下载您用于触发错误的同一组文件。 我假设这是在使用 MSP-FET + MSP432时出现的?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法再现。 我擦除了我的云代理、并迫使它再次安装。 此警告可能是最新 High Sierra 补丁所特有的。 我的版本是10.13.2、您有什么高 Sierra 版本? Apple 可能已在最新补丁中启用此检查。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、John、

    我收到了警告;从我刚刚安装的操作系统更新中看、这似乎是一个新的问题:10.13.4。 幸运的是、这不会影响功能。

    我们应该提交一个 Jira。

    谢谢、
    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 macOS 10.13.4 (17E202)、实际上、此功能/错误是由此更新引入的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用活动监视器、

    • 我确认安装程序为32位...

    • 而调试期间使用的 DSLite 为64位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、

    感谢您的报告。 我刚才提交了错误编号 TICLD-2669。 请在几小时内通过我签名中的链接 SDOWP 查看其状态。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔