Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1612
工具/软件:Code Composer Studio
我已经创建了一个新的断点操作"MyMethodLog":
名称:MyMethodLog
键入:Log Action
摘要:执行 MyMethod
我喜欢跟踪何时调用方法而不停止。
当我创建新断点时、我无法选择此操作。 为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1612
工具/软件:Code Composer Studio
我已经创建了一个新的断点操作"MyMethodLog":
名称:MyMethodLog
键入:Log Action
摘要:执行 MyMethod
我喜欢跟踪何时调用方法而不停止。
当我创建新断点时、我无法选择此操作。 为什么?
Windows 10专业版
64位操作系统、基于 x64的处理器
Code Composer Studio 版本:7.2.0.00013
MSP430F1612、MSP430-FET430UIF V1.4a
创建断点操作:
1.从菜单中选择 Window->Preferences
2.展开 C/C++> Debug、然后单击 Breakpoint Actions、然后单击 New...
3.键入操作名称
4.选择日志操作作为操作类型
5.在遇到断点时编写要记录的消息,然后单击“OK”(确定)
创建断点:
1.双击行的左侧以标记断点
开始调试:
1.选择 Run->Debug
为断点选择操作:
等待调试准备好开始(Run->Resume),但尚未开始
2.右键单击"Breakpoints"窗口中的断点、然后选择"Breakpoint Properties...(断点属性...)"
3.选择操作-->看不到我自己创建的日志操作
我不能使用 printf()进行调试,因此我需要此字符串记录,而无需在 IDE 应用程序中停止断点。
您好!
您为创建断点操作概述的步骤不适用于 CCS 断点、而是适用于标准 Eclipse 断点。 假设您使用的是 CCS 调试器、则会使用 CCS 断点。
Lasse Heino 说:我无法使用 printf()进行调试,因此我需要此字符串记录,而无需在 IDE 应用程序中停止断点。
如果您正在寻找非插入式 printf 类型功能、您可以按照以下链接中所述重新运行该功能:
如果您使用的是 TI-RTOS、您还可以查看使用 system_printf
谢谢
Ki