This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28062:将新的 CCS6项目文件从32位笔记本电脑导入到64位笔记本电脑中的同一 CCS6时出错。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/677108/ccs-tms320f28062-error-happen-while-importing-the-new-ccs6-project-file-from-a-32bits-laptop-to-the-same-ccs6-in-a-64bits-laptop

器件型号:TMS320F28062
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

降级器、

      我在32位计算机中构建了一个新的 CCS6项目文件、当我尝试将其导入到64位计算机中的 CCS6时、会发生错误。

但是、当我将演示项目文件从32位计算机导入64位计算机时、这是正常现象。 当我更改32位 CCS6中的某些编译器设置时、将其导入到64位计算机时会出错。

      我的问题是、如何将新的编译 CCS6项目文件从32位计算机导入到64位计算机中的相同版本 CCS6?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Evan Lin"]当我尝试将其导入到64位计算机中的 CCS6时,会发生错误。

    报告的确切错误是什么?

    您能描述一下如何导入项目吗? 您是否首先从32位计算机中导出它、将 zip 文件复制到另一台计算机、解压缩然后导入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是我的问题、我在 CCS6.0.1中通过32位计算机创建了一个新的库项目、通过 C2000编译器5.1.2重新构建、然后上传到 SVN;
    我先从32位计算机导入项目、成功!
    我从 SVN 下载到64位笔记本电脑,该笔记本电脑一直安装 CCS6.0.1和编译器5.1.2,我尝试导入 CCS 项目,但 CCS6.0.1无法识别这些项目文件。
    顺便说一下,两台计算机都安装了窗口7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两台计算机上的工具集版本(CCS 和编译器)相同、我不明白为什么导入工程时会出现问题。 我认为32位与64位计算机不会产生影响。 我怀疑这两种环境之间必须存在一些其他差异。

    在64位笔记本电脑上、您是否能够导入和构建其他项目(controlSUITE 中的示例项目或您自己的自定义项目)? 是否只有这一个项目无法导入?

    您能否在导入过程中提供错误消息的准确文本? 或者更好的是、屏幕截图仍然很好。

    如果您可以附加此项目的项目元数据文件(所有名为.*project 的文件)以供我们查看,也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这仍然是一个未决问题、请发送上面要求的其他详细信息、以便我们进一步调查。 如果没有、我们将假定您已经能够解决这个问题、我们将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aartis:
    感谢您的帮助!
    当我删除32位计算机和64位计算机上的 DLP 系统时、此问题就可以得到解决。 最后、DLP 人员解决了这个问题。

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、感谢您的更新、很高兴听到问题得到解决。

    您能否单击上一帖子中的"此已解决我的问题"按钮、以便关闭此主题?
    谢谢!