This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:使用 ProTrace 是否需要电路板上的60引脚连接器?

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684133/ccs-66ak2g12-do-i-need-a-60-pin-connector-on-my-board-to-use-protrace

器件型号:66AK2G12

工具/软件:Code Composer Studio

我看到 XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针、它具有60引脚连接器。  我的 K2G 目标板具有14引脚连接器。  我可以使用此功能检索长 PC 跟踪吗?  我可以获得 DSP ETB、但在15000个条目时、它不够长、无法显示异常处理程序的长度。  我目前有 XDS-200。  需要升级哪些内容?

www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >>能否使用此功能检索较长的 PC 跟踪?
    不幸的是、不是 正如您所看到的、基本 JTAG 连接只能通过 ETB 漏斗跟踪数据。

    >>需要升级哪些内容?
    您链接的调试探针允许将跟踪信息捕获到其内置跟踪缓冲区。 但是、您将需要电路板上的60引脚连接器、并将其连接到器件的迹线 EMU 引脚。

    有关一些有用的详细信息、请访问:
    www.youtube.com/watch
    www.ti.com/.../spru655i.pdf

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PDF 中包含对 EMU 引脚上波形的引用。 我怀疑需要使用大连接器来确保高速时的信号完整性。 谢谢、我认为这已经结束了。