This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-CC2640R2-SDK:断点在 Code Composer Studio V8中不起作用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684276/ccs-simplelink-cc2640r2-sdk-breakpoints-not-working-in-code-composer-studio-v8

器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

过去三天里、这一直让我疯了。

基本上、我的代码中有断点、它们工作正常、但不再工作。  CCS 似乎忽略了所有断点。

我可能不小心做了一些事情、但我不记得有什么。

这种情况发生在我的代码以及 TI 提供的演示代码中。

具有 CC2640R2 SDK 的 CCS V8。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个人都不介意、三天后、我终于解决了问题。

    我的断点有一条线穿过它们、这让我感到意外。 我最后在另一台计算机上安装了 CCS8、并激活了一个断点、并注意到它没有一行。

    这让我相信我做了一些愚蠢的事情。 因此、我开始浏览菜单、查找可能指示为什么断点有一条线的内容。 然后我找到菜单项 Run\Skip All Breakpoints。 这就是导致此问题的原因。

    我现在知道原因。 我已经设置了一个自定义快捷方式来构建代码(Ctrl + Shift + B)、似乎跳过所有断点都有一个快捷方式(Ctrl + Alt + B)。 因此、我假设在某个时候、我使用自定义快捷方式启动了一个构建、但我没有按(Ctrl + Shift + B)、而是按(Ctrl + Alt + B)、禁用了我的所有断点。

    希望这对其他人有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sally

    感谢您发布解决方案。

    John