This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ccv7

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683192/ccs-ccv7

主题中讨论的其他器件:TMS320F28062

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经从 CCV6更改为 CCSV7.4。

现在我无法在 "Expressions"-窗口中更改 unsigned char 的值。

为了实现这一目标、我必须做些什么?

此致 Friedrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Friedrich Prof. Dr. Bloedow"]现在我无法在 "Expressions"-窗口中更改 unsigned char 的值。

    很抱歉、我不清楚您在表达式视图中尝试执行的操作。 您是否正在尝试更改变量的格式或将其转换为其他类型?
    显示不起作用的示例或屏幕截图将帮助我们更好地理解问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我是 AartiG

    !!! 我无法在"Expressions"窗口中更改 unsigned char 的值!!!
    不是格式,不是类型!
    我再次无法更改 Expession 窗口中带有 google-symbol 的 char/unsigned -variables 的值。
    可以使用无符号 int/int/float。
    当我调用 MEMORY 窗口时、我可以更改在"Expession 窗口"中无法更改的同一个 char / unsigned 变量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 TMS320F28062

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 CCSv8和 F28069尝试过这种方法、但无法重现您报告的行为。

    当您尝试更改值时、您是否单击 Value 字段并输入新值?

    请参阅下面的屏幕截图。 我发现、如果我仅选择值的十六进制部分、例如对于数组[0]为0x002、并且尝试更改它不会改变。
    但是、如果我选择整个字段并输入新值、它将起作用。

    您能否向我们展示一个不适合您的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、该行为来自/来自当前程序。 它不断改写变量。 一切都好。
    此致 Friedrich