This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:CG_xml 工具:call_graph missing libexpat-1_.dll

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/684034/compiler-cg_xml-tool-call_graph-missing-libexpat-1_-dll

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在 Windows 7 x64上使用 Code Composer 6.1.3和 TI ARM 编译器17.9.0。  我已安装 CG_xml 工具。  

运行 armofd -x -g myProj.out > myProj.xml 后、我尝试运行 call_graph myProj.xml > myProj.txt、但会弹出以下错误窗口:

"程序无法启动、因为计算机中缺少 libexpat-1_.dll。 尝试重新安装程序以解决此问题。"

我知道运行可执行文件不需要其他任何东西。  如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加错误消息为:

    "无法在@INC 中找到 XML/libxml/SAX.pm (您可能需要安装 XML::libxml::SAX 模块)..."
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cgxml-2.60.00似乎有一些错误。

    我安装了 CG_xml-v2.50.00、它按预期工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们了解这个问题。  我可以部分重现问题。  我不知道是什么原因导致了它。  因此、我提出了一个问题、要求对此进行调查。  ID 为 CG_XML-103。   

    谢谢、此致、

    乔治