This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:导入 FreeRTOS 演示失败

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683518/ccs-tm4c123gh6pm-importing-freertos-demo-fails

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

将 FreeRTOS 演示  Cortex_M4F_MSP432_LaunchPad-IAR_CCS_Keil 导入 CCS 时遇到问题。 这是我第一次导入和使用 RTOS、我在各种论坛上尝试了一组解决方案。

我下载了整个 FreeRTOS 软件包并解压缩。 然后在 CCS 中、我依次按"Project">"Import CCS Projects"。 我浏览到上面的搜索目录(Cortex_M4F_...)、标记了出现的唯一项目、然后按"Finish"。 我收到的错误是:

错误:项目'rtos_demo'的导入失败、因为其编译器定义不可用。 该工程看起来不是 CCS 工程。 请尝试使用"常规">"现有项目到工作区"向导将其导入

因此、我尝试了上述操作、但它再次提示我导入 CCS 项目。

我尝试重新安装 CCS、目前正在使用版本8。 我在 Windows > Preferences > Code Compose Studio > Build > Compilers 下安装了 GNU v7.2.1 (Linaro)和 TI v18.1.LTS 编译器。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您有哪个版本的 FreeRTOS? 我刚刚下载了10.0.1、并且能够成功地将 CCS 项目从.\freertos\Demo\Cortex_M4F_MSP432_LaunchPad_IAR_CCS_Keil 导入到我的 CCSv8安装中、而不会出现任何问题。 该项目是使用 TI ARM 编译器5.2.1创建的、但将仅使用可用的最新编译器版本(18.1.1)。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了 FreeRTOSv10.0.1。 我刚刚尝试重新下载并解压到桌面。 同一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    示例是 MSP432项目。 安装 CCS 时是否安装了 MSP432器件支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有。 我认为我应该使用 MSP432项目、因为它应该与我指定的器件(TM4C123GH6PM)兼容、因此只需要 TM4Cx 器件支持。

    我刚刚重新安装-这次包括 MSP432器件支持。 它导入了项目、但目标错误。 我是否应该将其发布为另一个问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Soeren Hansen">导入项目,但目标错误。 我是否应该将此问题发布为另一个问题?[/引述]

    如果您正在寻找 Tiva 项目、那么是的、这是另一个主题。 不确定它是否属于此论坛、因为问题特定于 FreeRTOS。 您应与他们的支持人员联系:

    https://www.freertos.org/FreeRTOS_Support_Forum_Archive/freertos_support_forum_archive_index.html

    谢谢

    Ki