This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMU110-U:无法连接到 XDS110调试器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681876/ccs-tmdsemu110-u-cant-connect-to-xds110-debugger

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我尝试  使用 XDS110调试器对 TMS570LS0432进行编程、Ive 获得了 CCS V8.0.0并通过 USB 将调试探针连接到我的计算机、但是当我尝试连接到目标时、我收到以下错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是主机连接错误(计算机与调试探针之间的连接问题)的类型。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的链接。 我尝试更新固件、但似乎无法更新、这可能是因为我使用的是 Mac OS。 当在窗口上使用器件时、它连接到目标正常、但表示它无法访问器件寄存器、您知道这种错误的原因是什么(如下所示)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误记录在以下链接中:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#device-register

    您是否将独立的 XDS110仓体与定制 的 TMS570LS0432 电路板配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ki-Soo,感谢你的答复

    我检查了该链接、并相信我已经执行了所有步骤、但到目前为止没有任何工作、我正在将独立的 XDS110 Pod 与定制的 TMS570LS0432电路板配合使用。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我仍然遇到错误-2131的问题、您知道解决方法吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已解决、JTAG 调试器附带的带状电缆包含故障连接、因此扫描路径损坏。