This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:XDS110序列号无效或 USB 电缆故障

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683254/ccs-msp432p401r-invalid-xds110-serial-number-or-faulty-usb-cable

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我在 DEV 设置中看到以下错误:

OS:macOS Sierra  

开发套件:MSP432 + CC2564MODA

CCS:版本8

--

[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

/Users/basuhire/.ti/ti/0/0/BrdDat/testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'libjioxds110.dylib'。
库构建日期为"2018年2月8日"。
库构建时间为'18:21:48'。
库软件包版本为'7.0.188.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。

硬打开控制器时出错。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xffffffc)。
标题为"SC_ERR_XDS110_open"。

说明如下:
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、

 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。

[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让它处理固件更新(processors.wiki.ti.com/.../XDS110

    转至安装实用程序的目录:
    C:\>CD C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110
    运行配置以确保连接了 XDS110类调试器(或列出连接了多少个调试器)以及安装了什么固件版本:
    C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e
    将 XDS110置于 DFU 模式:
    C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -m
    运行更新程序、传递固件文件并在之后重置调试探针:
    C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -f firmware.bin -r
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Basavaraj、

    很高兴听到您能够通过这个过程。 您是否能够在 macOS 上执行固件更新、或者您最终是否使用了 Windows 机器?

    此致、
    John