This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:CCS/TDC1000-TDC7200EVM

Guru**** 2933720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/680671/ccs-tdc1000-tdc7200evm-ccs-tdc1000-tdc7200evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我最近购买了 TDC1000-TDC7200EVM。 我不熟悉德州微控制器和开发工具/编译器。

我对使用 TI MSP430微控制器的许多功能(例如、 其中之一是低功耗模式特性)。 但我没有从当地经销商/分销商那里获得任何帮助。

您是否有印度马哈拉施特拉邦的任何当地经销商/经销商可以为我提供有关正确选择和实施这些控制器的正确指导。

我从 TI 网站下载了 CCSV7。 TDC1000-TDC7200EVM 随附软件项目代码。

我尝试在 CCSV7中为 EVM 构建代码。 最初、我有很多错误、当我将项目中使用的头文件复制到 MSP430编译器包含目录中时、这些错误减少到很少。

那么、它们是有关 printf 语句的一些错误。 我在网络上的某个位置读取到、这是由于 printf 中的浮点设置很小。 我在项目设置中将设置从最小更改为完全。

这解决了 printf 中浮点的错误。 但我无法解决的一些新错误。

我知道 EVM 软件随附的代码是正确的、但由于某些 CCV 或编译器版本问题、它会给我一些错误。

有人能指导我解决我所面临的构建问题吗? 请找到所附的警告和错误的屏幕截图

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shrikant、您好、

    感谢您与我们联系、以解决您的问题。

    1) 1)如果我理解正确、您希望获得有关 MSP430微控制器选择和实现的更多指导。 如果您可以为我指定您正在寻找的确切内容、我可以将您指向 Web 上的正确位置、以帮助您入门。

    2) 2)您看到的误差通常链接到包含缺少路径/变量/需要校正的路径。

    包含路径和选项 wiki 页面 可以很好地指示如何在项目中正确设置包含路径。 请再次检查 CCS 是否可以找到所有必要的包含库。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shrikant、您好、

    您是否已经能够解决您的任何问题?
    如果您需要进一步的帮助、请告诉我、否则、请验证给定的答案、然后关闭此主题。
    如果您有其他问题、您可以再次回复此主题、并重新打开。

    谢谢、此致、
    Britta