This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6670:C++11支持

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/683119/compiler-tms320c6670-c-11-support

器件型号:TMS320C6670

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我目前正在使用 TMS320C667X 系列、我正在寻找支持 C++ 11的更新编译器版本。

TI wiki (processors.wiki.ti.com/.../C++_Support_in_TI_Compilers
表示 TI 编译器的最新版本确实支持它。
我可以找到的最新版本是 C6000-CGT-8-1_8.1.6、但其文档中未提及 C++11。
由于文档的日期为2017年5月、我想知道:

-它是否支持 C++11?
它是否支持我的设备?
-如果不是、哪种编译器/解决方案可以满足我的需求?


谢谢、此致、

Maxence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C6000编译器的最新版本支持 C++ 11。

    [引用 user="Maxence Gonfinda]TI wiki (processors.wiki.ti.com/.../C++_Support_in_TI_Compilers
    表示 TI 编译器的最新版本确实支持该版本。

    很抱歉造成混淆。  我刚刚更新了文章。  目前、最新的 ARM 和 MSP430编译器支持 C++14和 C++11。

    [引用 user="Maxence Gonfonale"]-它是否支持 C++11?

    [引用 user="Maxence Gonfonale"]-它是否支持我的器件?

    是的

    [引用 user="Maxence Gonfonale"]-如果不是、哪个编译器/解决方案可以满足我的需求?

    目前没有解决方案可用。  我们的发展蓝图是在 C6000编译器中支持 C++11和 C++14。  但我们目前没有明确的计划宣布。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、抱歉我的误解、

    谢谢、此致、

    Maxence