This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:请帮我举一个 MPU6050代码示例

Guru**** 2523490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681593/ccs-please-help-me-give-me-an-example-of-mpu6050-code

工具/软件:Code Composer Studio

我正在 CCS 中查找 MPU6050的代码示例、请您提供帮助。 这是一个大学项目、我看了很多、但我找不到 FAVORITH 帮助的任何示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    我不熟悉德州仪器 MPU6050产品。 您正在使用的是 :www.invensense.com/.../

    您是否将 MPU6050与 TI 产品连接? 如果是、哪种产品?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    您是否将 MPU6050与 TI 产品配合使用? 如果是、哪一个?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭该线程。 我的假设是、这个问题被发布在错误的位置、然后您找到了更合适的位置。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tivaware 中有 MPU6050代码库。