请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:eZ430-F2013
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我最近购买了一个 eZ430-F2013 USB 记忆棒、我正在尝试设置一个新项目、但我不了解如何设置器件连接。
我使用的是 Windows 7 Ultimate SP1 x64、eZ430-F2013使用的驱动程序是"MSP-FET430UIF - VCP"、其中有一个关联的 COM3端口。
目标器件为"MSP430F2013"、在连接菜单中、我有多种选择:
- TI MSP430 USB1
- TI MSP430 USB2
- TI MSP430 USB3
- UARTConnection
对于任何第一个3、"Identify (识别)"功能返回以下错误:
初始化仿真器时出错:
未找到 USB FET
通过使用 UARTConnection、我需要将默认配置端口从 COM65更改为 COM3、但现在我看到另一个错误:
无法初始化目标 CPU:无法以9600波特打开 COM3:打开:找不到指定的文件
我想配置什么? 指南适用于 CCS v7。
这样我就无法调试“Blink”示例...
谢谢、
Gabriele
谢谢、
Gabriele