This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/eZ430-F2013:无法使用 CCS V8设置连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682821/ccs-ez430-f2013-unable-to-setup-a-connection-using-ccs-v8

器件型号:eZ430-F2013

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近购买了一个 eZ430-F2013 USB 记忆棒、我正在尝试设置一个新项目、但我不了解如何设置器件连接。

我使用的是 Windows 7 Ultimate SP1 x64、eZ430-F2013使用的驱动程序是"MSP-FET430UIF - VCP"、其中有一个关联的 COM3端口。

目标器件为"MSP430F2013"、在连接菜单中、我有多种选择:

  •  TI MSP430 USB1
  • TI MSP430 USB2
  • TI MSP430 USB3
  • UARTConnection

对于任何第一个3、"Identify (识别)"功能返回以下错误:

初始化仿真器时出错:
未找到 USB FET

通过使用 UARTConnection、我需要将默认配置端口从 COM65更改为 COM3、但现在我看到另一个错误:

无法初始化目标 CPU:无法以9600波特打开 COM3:打开:找不到指定的文件  

我想配置什么? 指南适用于 CCS v7。

这样我就无法调试“Blink”示例...

谢谢、

Gabriele

谢谢、

Gabriele


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我成功地从 VirtualBox 转换到 VMware Fusion,解决了问题,现在它可以正常工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriele、

    我很高兴您能够自行解决此问题、并感谢您发布您找到的解决方案。

    此致、
    Caleb Overbay