This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:CCS 和 Simulink

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/681843/ccs-tms320f28335-ccs-and-simulink

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我想使用 DSP F28335中的 Simulink/MATLAB R2012a 创建 PWM 波形。 我将使用 CCS v3.3、如本视频中所述:
www.youtube.com/watch

问题在于、在 MATLAB 中创建并在 MATLAB 主窗口中接收到此消息后:

"

###正在连接 Code Composer StudioTM ...
目标首选项块指定名为""的板将用于运行生成的代码。
但是、由于您的系统中只能找到名为"F28335 XDS100 USB Emulator"的电路板、因此将使用该电路板。
###生成构建文件夹中的代码:D:\Scientific \PHD\Proposits\Experimed\Code\PWMtest1_ticcs
警告:无法确定固定步长
根据'PWMtest1'模型中的采样时间、
因为该模型没有任何分立式
采样时间。 选择固定步长(0.2)
启动和停止时间进行计算。 您可以
通过显式指定来禁用此诊断
的"规划求解"窗格中的固定步长
"配置参数"对话框或"设置"
"自动解算器参数选择"
在上的"解算器"组中将诊断更改为"无"
Configuration Parameters (配置参数)的 Diagnostics (诊断)窗格
对话框。
###在 PWMtest1.RTW 上调用目标语言编译器
###使用系统目标文件:C:\Program Files\MATLAB \R2012a\toolbox\idelink\믹 뒡\pjtGenerator\RTW\idelink_ERT.tlc
###正在加载 TLC 函数库

警告:数据类型"INT8"使用目标上不可用的字大小。
使用此数据类型的定点信号将被放入一个更大的字或多个字中。 使用时、
将生成额外的软件以强制这个较大的字或多个字模拟较小的字
字。 当您的原型目标和最终目标时、此仿真非常有用
生产目标不同。 如果较小的字大小不存在
在最终生产目标上、然后考虑将字大小增加到
一个受支持的选项。

警告:数据类型"uint8"使用目标上不可用的字大小。


警告:数据类型“布尔”使用目标上不可用的字大小。

###初始直通模型以缓存用户定义的代码

###缓存模型源代码

###正在写入头文件 PWMtest1.h

###正在写入头文件 PWMtest1_types.h
###正在写入头文件 rtwtypes.h

###正在写入源文件 PWMtest1.c
###正在写入头文件 PWMtest1_private.h

###正在写入源文件 PWMtest1_main.c
### TLC 代码生成完成。
.###正在创建项目:D:\Scientific \PHD\Propose\Experimed\Code\PWMtest1_ticcs\PWMtest1.pjt
###项目创建完成。
###正在构建项目...
>>

"

在 CCS v3.3环境中、我收到此错误、但它不起作用:

"

[DSP2833x_ADC_cal.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclines"-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/ex"b:/c:/c:/c:-mand/rm:/rm:/rm:/rm:/m:/m:/m /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_CodeStartBranch.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i""I:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exitc="D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs /rtc:/ex"c:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtex/ex"c:/i_mode"-ms/i="/r:/c:/c:/rtc:/c:/c:-201W/mand/c:-mand/c:-mand/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_CpuTimers.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/exclines"/i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/r201/c:/c:/c:-mand/rimplex/c:/c:-mese/rtc:/c:/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_DefaultIsr.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/excline"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/rtc:/ex"c:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:-mand/r:-mid/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_DMA.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/insc/excl"i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex/rtc:/ex/rtc:/c:/c:/rtc:/c:/ex/c:/rmc"-implex/c:/rtc:/c:/r i /c:-ms/ms/mosl"-implex/c:/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_GlobalVariableDefs.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\C2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/Extensions/ticcs/inc:-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/rtc:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /ex/c:/i:/c:/c:-201W/r:/c:/c:/c:/c:/r i /r i /r i /c:/r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r /r /r i /r /r /r i /r /r i /r /r /r /r i /r /r /r /r i /r i /r /r /r /r /r /r /r /r i /r i /r /r /r /r /r /r /r i /r /r /r /r /r /r i /r /r /r i /r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_Memcopy.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files/MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/excl/ines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex/rtc:/c:/c:/rtc:/ex/c:/c:/c:/c:-mand/rimplex/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_PIECTRL.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\C2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\/MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/i:-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/rtex/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code:/c:/c:/c:-201W/intrab/c:-mand/r:/r:-mand/r "c:-mand/r "c:/r "c:-mand/r i /r "c:/r i /r "c /r i /r i /r "c:/r "r i /r "r "r "r i /r "r "r i /r "r "c:/r "r i /r "r "r "r "r i /r i /r "r "r "r i /r "r "r "r "r "r i /r i /r "r "r "r "r "r i /r "r i /r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_PieVect.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\/MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/excline"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -i"D:/rtc:/ex"b:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /c:/rmand/r201/c:/c:-mand/rtc:/c:-ms/ex/c:-mid/r:/r:-mand/rid/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_sysctrl.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/r:/r:/r i /r:/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[DSP2833x_usDelay.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/exclines"/i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/rm:-mid/r:/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[MW_C28xx_board.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"-"I:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclus"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex"/rtc:/ex/rtc:/ex/ex/rtc:/c:/example"-implex/rtc:/c:/rtc:-ms/ms/ms/ms/ms/ms/mosl"-mos/ex/ex/r@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[MW_c28xx_CSL.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"-"I:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/exclines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -"i:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -"Program "/"/rtc:/ex/i_rtc:/ex/i_201W/mc"-implex/rtc:-imc/ex/c:-mc"/rtc:-mc"-mos/ex/ex/rtc:-implex/ex/ex/rtc:-mc"-mc"-ms/ms/ms/mos/ex/ex/rtc:-impl/ex/ex/ex/ex/ex/rtc:-implex/ex/ex/ex/ex/r@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[MW_c28xx_PWM.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclus"-i/I /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex"/rtc:/ex/rtc:/ex/c:/rtc:/ex/ex/rtc:/c:/ex/c:-mc"-implex/rtc:/r@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[PWMtest1.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\RT tools\bin\cl2000"-fr" D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -"i:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -i/MATMAB/R201n"/C"Program/RTIS"-M/exclintrab/r 文件/r:-201W/mand/rtc:/rtc:-mc"/ex/r2a/ex/r@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[PWMtest1_main.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr" D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/Extensions/stick/exitcs"-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -i"Program Files"/"/rtc:/ex"/rtc:/ex/rtc:/ex/ex"c:/rtex/ex/rtc:/ex/ex"c:/rtex/ex/ex/rtc:/c:/c:/r@
>>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

[正在链接...] "C:\CCStudio_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-@"Custommw.LKF"

>> C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\TI5763、第19行:错误:
找不到输入文件"rts2800_fpu32.lib"

>>编译失败

构建完成、
2个错误、16个警告、0个备注。

"

有人有什么想法吗?  

如果有人能指导我、我会很感激。  

此致、  
抛物线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引用 user="Abolfazl Mortazavi">>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (忽略)[/quot]

    您使用的编译器版本不支持的编译选项。

    我看到您使用的是 CCSv3.3随附的编译器版本

    [引用用户="Abolfazl Mortazavi"]"C:\CCStudio_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"[/quot]

    这是编译器版本4.x  

    但是、要使用 --float_support=fpu32选项、您至少需要编译器的5.x 版

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C28x_Code_Generation_Tips_and_Tricks#Q:_What_are_recommended_compiler_options_for_the_main_CPU.3F

    您引用的 YouTube 视频中的用户使用版本5.2 (在6:00标记处):

    按照以下链接中的说明获取编译器的更高版本、并将其安装为与 CCSv3.3配合使用:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Installation_and_Selection#CCSv3.3

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、亲爱的 Ki。
    我可以将编译器升级到 版本6.1.0。 但 CCS 中仍然存在类似的错误。  

    "

    ---------------- PWMtest1.pjt - CustomMW --------------
    [DSP2833x_ADC_cal.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclines"-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/ex"b:/c:/c:/c:-mand/rm:/rm:/rm:/rm:/m:/m:/m /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_CodeStartBranch.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i""I:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exitc="D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs /rtc:/ex"c:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtex/ex"c:/i_mode"-ms/i="/r:/c:/c:/rtc:/c:/c:-201W/mand/c:-mand/c:-mand/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_CpuTimers.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/exclines"/i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/r201/c:/c:/c:-mand/rimplex/c:/c:-mese/rtc:/c:/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_DefaultIsr.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/excline"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/rtc:/ex"c:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:-mand/r:-mid/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_DMA.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/insc/excl"i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex/rtc:/ex/rtc:/c:/c:/rtc:/c:/ex/c:/rmc"-implex/c:/rtc:/c:/r i /c:-ms/ms/mosl"-implex/c:/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_GlobalVariableDefs.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\C2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/Extensions/ticcs/inc:-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/rtc:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /ex/c:/i:/c:/c:-201W/r:/c:/c:/c:/c:/r i /r i /r i /c:/r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r i /r /r /r i /r /r /r i /r /r i /r /r /r /r i /r /r /r /r i /r i /r /r /r /r /r /r /r /r i /r i /r /r /r /r /r /r /r i /r /r /r /r /r /r i /r /r /r i /r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_Memcopy.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files/MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/excl/ines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex/rtc:/c:/c:/rtc:/ex/c:/c:/c:/c:-mand/rimplex/c:/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_PIECTRL.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\C2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\/MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/i:-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "I:/rtex/c /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code:/c:/c:/c:-201W/intrab/c:-mand/r:/r:-mand/r "c:-mand/r "c:/r "c:-mand/r i /r "c:/r i /r "c /r i /r i /r "c:/r "r i /r "r "r "r i /r "r "r i /r "r "c:/r "r i /r "r "r "r "r i /r i /r "r "r "r i /r "r "r "r "r "r i /r i /r "r "r "r "r "r i /r "r i /r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_PieVect.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\/MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/excline"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -i"D:/rtc:/ex"b:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /c:/rmand/r201/c:/c:-mand/rtc:/c:-ms/ex/c:-mid/r:/r:-mand/rid/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_sysctrl.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/r:/r:/r i /r:/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [DSP2833x_usDelay.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/exclines"/i:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"I:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/c:/rmand/rm:-mid/r:/r:/r /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [MW_C28xx_board.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"-"I:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclus"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex"/rtc:/ex/rtc:/ex/ex/rtc:/c:/example"-implex/rtc:/c:/rtc:-ms/ms/ms/ms/ms/ms/mosl"-mos/ex/ex/r@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [MW_c28xx_CSL.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"-"I:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/exclines"-"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -"i:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -"Program "/"/rtc:/ex/i_rtc:/ex/i_201W/mc"-implex/rtc:-imc/ex/c:-mc"/rtc:-mc"-mos/ex/ex/rtc:-implex/ex/ex/rtc:-mc"-mc"-ms/ms/ms/mos/ex/ex/rtc:-impl/ex/ex/ex/ex/ex/rtc:-implex/ex/ex/ex/ex/r@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [MW_c28xx_PWM.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclus"-i/I /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -implex"/rtc:/ex/rtc:/ex/c:/rtc:/ex/ex/rtc:/c:/ex/c:-mc"-implex/rtc:/r@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [PWMtest1.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\RT tools\bin\cl2000"-fr" D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/ticcs/inc:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs -"i:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -i/MATMAB/R201n"/C"Program/RTIS"-M/exclintrab/r 文件/r:-201W/mand/rtc:/rtc:-mc"/ex/r2a/ex/r@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [PWMtest1_main.c]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr" D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012a/toolbox/extensions/Extensions/stick/exitcs"-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code -i"Program Files"/"/rtc:/ex"/rtc:/ex/rtc:/ex/ex"c:/rtex/ex/rtc:/ex/ex"c:/rtex/ex/ex/rtc:/c:/c:/r@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [正在链接...] "C:\CCStudio_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-@"Custommw.LKF"

    >> C:\Users\asus\AppData\Local\Temp\TI7283、第19行:错误:
    找不到输入文件"rts2800_fpu32.lib"

    >>编译失败

    构建完成、
    2个错误、16个警告、0个备注。

    "

    你有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Abolfazl Mortazavi"]

    非常感谢、亲爱的 Ki。
    我可以将编译器升级到 版本6.1.0。 但 CCS 中仍然存在类似的错误。  

    "

    ---------------- PWMtest1.pjt - CustomMW --------------
    [DSP2833x_ADC_cal.asm]"C:\CCSTUDIO_v3.3\c2000\ccgtools\bin\cl2000"-fr "D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW -i"C:/Program Files\MATLAB /R2012A/toolbox/extensions/ticcs/inc/exclines"-i"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs "D:"D:/Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code /rtc:/ex"b:/c:/c:/c:-mand/rm:/rm:/rm:/rm:/m:/m:/m /Scientific/PHD/Proposal/Experimental/Code/PWMtest1_ticcs/CustomMW.lkf@
    >>警告:编译器选项无效--float_support=fpu32 (已忽略)

    [/报价]

    您可能已安装6.1.0…… 但 CCSv3仍被配置为使用 v3.3附带的原始编译器。 您需要在组件管理器中更改它。 要在 CCS 中执行此操作、请参阅以下文档的步骤3至8:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Installation_and_Selection#CCSv3.3

    您也可以从 Simulink 执行此操作。 但我对 Simulink 的体验不是很好、所以我不能就此提供太多建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Ki。

    问题是 DSP/BIOS 版本。 我的版本比所需版本旧。 通过更新 DSP/BIOS 版本、它可以正常工作。

    非常感谢。