This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220SF-LAUNCHXL:无法使用 Uniflash 422连接到 CC3220

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/682702/ccs-cc3220sf-launchxl-can-not-connect-to-the-cc3220-using-uniflash-422

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3120

工具/软件:Code Composer Studio

无法使用 Uniflash 422连接到 CC3220 Launchpad

我有两个 CC3220 LaunchPad、两个都不会与 Uniflash422进行通信。 现在、这两个选项都允许从 CCSv8调试中下载、因为已移除 SOP 的跳线(SOP = 000)、并且由于 Song 的原因、已将跳线添加到 BRD 接头。

我已按照 OOB (SWRU473) P32中的说明进行操作、并遇到问题。 如果我按照他们的指示选择 CC3120/CC3220、Uniflash 会提示不受支持、并将我转至 Uniflashv3。 但 Uniflash v341不支持 CC3120/CC3220???

如果我使用 Uniflash v422并选择 CC3220、我无法连接?? 我收到超时错误、请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我在 SOP 2 (SOP=100)上放置了一根跳线、现在 Uniflash 422可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    很高兴听到解决了这个问题。

    此致、
    John