This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/679414/ccs-cc1310-error-connecting-to-the-target-error--241-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

正在尝试在 CC1310 Launchpad 上运行数据包错误率示例应用程序。 当我尝试加载程序时、我收到以下错误消息:

连接到目标时出错:
(错误-241 @ 0x0)
无法访问路由器子路径。
可能发生了安全错误。
确保您的设备已解锁。
(仿真包7.0.188.0)

我想使用此应用程序、以便可以在 smartrf_settings.c 文件中应用自定义设置(例如启用/禁用前向纠错)

我的问题的另一个理想解决方案是使用 CC1310/TI 15.4-Stack 下的传感器和收集器示例应用、而不是上面的每个应用。 但是、当使用传感器和收集器示例应用时、我将无法在终端上看到 PER、BER 和 RSSI 值。 是否有一种简单而简单的方法来添加这些功能?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="brinix"]连接到目标时出错:
    (错误-241 @ 0x0)
    无法访问路由器子路径。
    可能发生了安全错误。
    确保您的设备已解锁。
    (仿真软件包7.0.188.0)[/引述]

    请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#security-error

    对于您的器件、请尝试如上面的链接中所述对闪存进行整体擦除

    [引用 user="brinix">另一个解决我的问题的理想解决方案是使用 CC1310/TI15.4-Stack 下的传感器和收集器示例应用、而不是使用上面的每个应用。 但是、当使用传感器和收集器示例应用时、我将无法在终端上看到 PER、BER 和 RSSI 值。 是否有简单的方法可以添加这些功能?[/QUERT]

    此问题最好在以下器件论坛中向专家提问:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、请在下面发布更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢、
    Ki